Plechovky připravené k odeslání ve skladišti Ball Corporation

Ano, to zvládneme

Výrobce plechovek Ball Corporation ze švédského Malmö dlouho trápilo nedostatečné mazání systému, které způsobovalo četné výpadky při výrobě. Situace se stala natolik neudržitelnou, že jediným řešením byla instalace nového centrálního mazacího systému od společnosti SKF.

Text Erik Aronsson
Foto Kwok-Keung Cheng, Viktor Westin

Maziva Průmysl

Fakta

Ball Corporation Malmö
Založena v roce 1918 jako AB Plåtmanufaktur, později PLM AB.
Výrobní závod v Malmö byl otevřen v roce 1981.
V roce 1999 PLM AB převzala britská nadnárodní společnost na výrobu spotřebitelských obalů Rexam PLC. V roce 2016 Rexam PLC převzala americká nadnárodní společnost Ball Corporation, která se zabývá obalovou technikou a podniká i v letectví.
Výrobní kapacita závodu v Malmö je přibližně dvě miliardy plechovek za rok.
Ball Corporation je obchodovaná na newyorské burze. Poté., co získala Rexam PLC, je s 18 700 zaměstnanci největším výrobcem nápojových plechovek na světě. Její roční obrat činí přibližně 11 miliard amerických dolarů.
www.ball.com

 

SKF MultiLube – vynikající řešení mazání
Modulární čerpadlová jednotka SKF MultiLube obsahuje všechny příslušné komponenty a funkce: řídicí jednotku, čerpadlo, zásobník, směrový ventil a  tlakový spínač. S čerpadlovou jednotkou SKF Multi­Lube lze kombinovat všechny dávkovače SKF na plastické mazivo a oleje pro jednopotrubní nebo dvoupotrubní systémy. Vysoce kvalitní čerpadlová jednotka SKF MultiLube zaručuje spolehlivé fungování mazacího systému, zabraňuje poškození či selhání ložisek a zlepšuje ­provozuschopnost těžkých strojů a zařízení.

Dlouhotrvající problém s mazáním v průběhu potisku narušoval výrobu společnosti Ball Corporation ve švédském Malmö.

Výrobní závod v Malmö je součástí americké nadnárodní společnosti Ball Corporation, největšího výrobce nápojových plechovek na světě. Výrobní závod v Malmö dodává 33centilitrové a 50centilitrové hliníkové plechovky do severských a pobaltských států a do severního Německa.

Mezi jeho zákazníky patří mezinárodní nápojové společnosti jako Coca-Cola, Carlsberg a Tuborg. Každý rok se na čtyřech výrobních linkách vyprodukuje na dvě miliardy plechovek. V tamním nepřetržitém provozu je naprosto zásadní vyhnout se neplánovaným odstávkám.

Jsem velmi rád, že jsme se rozhodli pro toto řešení.
Magnus Pettersson, Ball Corporation, Malmö

Jedním z klíčových míst výrobní linky je tiskárna, kde se na vnější povrch plechovky natiskne motiv dle přání zákazníka. Právě zde docházelo k častým odstávkám provozu z důvodu nedostatečného mazání.

„Problémem byla situace, kdy se do některých ložisek tiskárny nedostávalo dostatečné množství maziva,“ vysvětluje Magnus Pettersson, který je za tiskárny společnosti Ball Corporation v Malmö zodpovědný.

„Některé z tiskáren byly vybaveny třemi různými systémy, které poskytovaly mazání pro různé pozice ložisek,“ pokračuje Pettersson. „To by samo o sobě nemělo představovat problém, ale přesto jsme měli pocit, že celý proces není tak úplně v našich rukou. Nebyli jsme si jisti, že mazání funguje tak, jak má, a že je dodáváno správné množství maziva. Spočítali jsme si, že nás neplánované odstávky vyšly na 500 000 švédských korun (55 000 eur) ročně.“

Ball Corporation v Malmö

Zleva: Micael Haugland, manažer pro klíčové zákazníky, SKF, Juha Tyni, servisní manažer SKF Lubrication, a Magnus Pettersson, zodpovědný za tiskárny v Ball Corporation v Malmö

Pettersson se s tímto problémem obrátil na certifikovaného distributora firmy SKF v Malmö, společnost Momentum Industrial.

„Se společností Ball spolupracuji již mnoho let, a proto její výrobní závod znám velmi dobře,“ říká Mats Larsén, account manager firmy Momentum Industrial. „Od společnosti SKF jsme získali potřebné znalosti a vydali jsme se společně do závodu Ball, abychom problém vyřešili.“

Navržené řešení spočívalo v instalaci dvou mazacích systémů MultiLube (pro dva různé typy plastického maziva) od společnosti SKF do jedné z tiskáren, které by zajistilo dodání dostatečného množství maziva do každého mazacího bodu.

„Nový systém nám umožňuje upravit množství maziva pro každý bod zvlášť a oproti předchozímu řešení je mnohem flexibilnější,“ říká Pettersson. Kromě toho systém SKF MultiLube v podstatě odstranil problém s neplánovanými odstávkami při tisku.

„Od instalace se tiskárna nezastavila. Běží bez přestávky a alarm se neozval ani jednou,“ pokračuje Pettersson. „Jsem velmi rád, že jsme se rozhodli pro toto řešení. Moje každodenní práce je teď mnohem snazší.“

SKF MultiLube instalovaný na jedné z tiskáren

SKF MultiLube instalovaný na jedné z tiskáren

Jelikož byla první instalace SKF MultiLube tak úspěšná, rozhodla se společnost Ball instalovat systém i na zbylé tiskárny v závodě v Malmö.

„Na základě instalace prvního systému jsme si spočítali, že se nám díky snížení četnosti neplánovaných odstávek investice vrátí přibližně po roce,“ říká Pettersson.

Spolupráce mezi společnostmi Ball a SKF probíhala podle Petterssona hladce. „SKF nám poskytla veškeré znalosti, které jsme potřebovali. Spolupráce mezi námi, SKF a Momentum Industrial byla na velmi dobré úrovni.“

„Pro mě jako klienta je zásadní, že se nám dostalo veškeré podpory, kterou jsme potřebovali, a že dodavatel byl k zastižení, kdykoli jsme měli nějaké dotazy.“

Související obsah