Armate di successo

Armate di successo

Leider ist der Eintrag nur auf Italiano verfügbar.

Zusammenfassung

Fondata nel 1951 in Pakistan, l’Amreli Steels è il principale produttore di barre di armatura in acciaio di alta qualità del paese.
L’impianto di Karachi produce circa 30 tonnellate di barre all’ora e ha una capacità annua di 150.000 tonnellate. L’azienda punta ad aumentare tale capacità a 250.000 tonnellate entro il 2010, con il potenziamento del forno e l’installazione di un nuovo laminatoio.
Al termine dell’anno finanziario conclusosi il 30 aprile 2008, la società ha dichiarato vendite per 34 milioni di euro e 180 dipendenti.

INFORMATIONEN ZU ANSPRECHPARTNERN

Kontakt »
SKF-Niederlassungen weltweit »
Falls Sie das Text- und Bildmaterial dieses Artikels anderweitig veröffentlichen möchten, holen Sie bitte beim Chefredakteur die Genehmigung ein. Mailen Sie an EVOLUTION@SKF.COM. Die Verwendung von Zitaten aus unseren Artikeln ist kostenlos, aber bitte geben Sie als Quelle Evolution - das Wirtschafts- und Technikmagazin von SKF' (WWW.SKF.COM) an. Falls Sie irgendwelche Fragen haben, wenden Sie sich an den Chefredakteur.