Aerospace

Fliegen ohne Flügel

SimAviatik
Der aufkeimende Flugsimulatorenmarkt lässt das Schweizer Unternehmen SimAviatik durchstarten. Der Sitz der SimAviatik AG ragt nicht aus dem kleinen Basler Vorort Pratteln heraus. Besucher müssen schon wissen, wonach sie suchen, weil weder ein geräumiger Parkplatz noch eine auffallende Glasfassade auf die Präsenz des Unternehmens hinweist. Stattdessen führt eine schmale Abfahrt zu einem schlichten Garagentor. Aber hinter dem unscheinbaren Äußeren verbirgt sich eine hell erleuchtete Produktionshalle, in der verstreute Cockpits sowie ein...
Lesen Sie mehr...
PHOTO: NACIVET/PHOTOGRAPHER’S CHOICE/GETTY IMAGES & JODY AMIET/AFP CREATIVE/GETTY IMAGES

Zurück zur Erde

Der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre ist eine gefährliche Phase des Raumflugs. Das IXV-Raumfahrzeug der Europäischen Weltraumorganisation testet zurzeit neue technische...

Photo: Getty Images

Kein Limit am Himmel

Venture Aerobearings, ein Joint ­Venture von GE Aviation und SKF, fertigt Lager für das neueste GE-Triebwerk: GEnx. Ein Gang durch das...

Bearings and related products are used as critical components in all kinds of machinery, including in aircraft. Counterfeit goods lack quality controls and therefore pose a serious public safety risk.

Kampf den Fälschungen

Lagerfälschungen sind ein weltweites Problem, für dessen Bekämpfung sich SKF intensiv einsetzt. Dabei geht es vor allem um die Wahrung...

Bearing

Die Vorteile der Rekonditionierung von Wälz­lagern

Durch das Rekonditionieren von Wälzlagern können Unternehmen Stillstandszeiten verkürzen, Kosten einsparen, Verschrottung vermeiden und die Nachhaltigkeit verbessern. Wälzlager gehören zu den...

Contract with Bombardier

Vertrag mit Bombardier

SKF und Bombardier Aerospace haben einen langfristigen Vertrag über die Lieferung von mehr als 40 verschiedenen Verbindungsstreben und Titanlagern für...

Optomechanik nach Maß

Optomechanik nach Maß

Der belgische Spezialist für optomechanische Hightech-Systeme Amos nimmt Sterne und andere Himmelskörper ins Visier.     Als die Astronomen im Jahr 2004 erstmals...

SKF unterstützt Solarflug rund um die Welt an

SKF beteiligt sich an Solarimpulse, dem ersten Flugzeug der Welt, das ausschließlich mit Solarenergie fliegen und die Welt umrunden, und...

Hoch hinaus MISTRALS Supermotor

Hoch hinaus MISTRALS Supermotor

MISTRAL Engines hat einen neuen flüssigkeitsgekühlten, elektronisch gesteuerten Hybrid-Kreiskolbenmotor entwickelt, der auf die Anforderungen der Allgemeinen Luftfahrt im 21. Jahrhundert...

Original und Fälschung1

Original und Fälschung

Produktfälschungen zerstören nicht nur den Wert der vertrauten Marken, die sie zu imitieren versuchen. Sie sind oft auch eine Gefahr...