Bearing housings

Neu eingeführte Produkte

SKF Nautilus bearing
SKF Nautilus Lager SKF hat ihr Sortiment an SKF Nautilus Lagern erweitert. Nun bieten die Sonderausführungen dieser zweireihigen Kegelrollenlager den Konstrukteuren von Windkraftanlagen mehr Möglichkeiten zur Gestaltung von Turbinen mit und ohne Getriebe. Dabei sind Lagerausführungen mit rotierendem Außen- oder Innenring sowie eine Montage auf der Welle oder direkt an die Konstruktion angeflanscht möglich. Die Neuerungen sind dabei:  Beidseitig integrierte Dichtung und werkseitige Befettung des Lagers  Direkt an die Welle anflanschbarer Innenring (optional)  Rollen-segmentierter Käfig...
Lesen Sie mehr...
Assembling one of the support roller units for the Argex kiln.

In der heißen Zone

Als der belgische Blähtonhersteller Argex die Laufrolleneinheiten seines Drehrohrofens austauschen wollte, wandte er sich direkt an SKF. Im naturschönen Flandern nur...

Große Räder am laufen halten

Große Räder am laufen halten

Das Wort „groß" reicht nicht aus, um die Chuquicamata-Kupfermine in ihrem Ausmaß zu beschreiben. Alles ist hier riesig, gigantisch, mächtig...

Segeldrachen spart Geld

Segeldrachen spart Geld

Rund 70 Jahre, nachdem das letzte windgetriebene Frachtschiff das Kap Hoorn umrundete, erlebt die Windkraft ein Comeback in der Hochseeschifffahrt Im...

Im Aufwind

Im Aufwind

Energomash in Russland hat eine neue Abteilung gegründet, die sich ausschließlich auf die Fertigung von Gebläsen und Lüftern für Kraftwerke...

Schwere brocken

Schwere brocken

Die technischen Anlagen in der staubigen Umgebung eines Kalksteinbruchs müssen ständig überwacht werden. Noch längst nicht jede Ausrüstung ist diesen...

Begierig zu lernen1

Begierig zu lernen

Drypers Andina in Kolumbien bemüht sich ständig, Neues dazuzulernen. Dabei hilft dem jungen Unternehmen die Zusammenarbeit mit SKF Die kolumbianische Stadt...

Hochgeschwindigkeits-Schienenfahrzeuge10

Hochgeschwindigkeits-Schienenfahrzeuge

Seit die erste Dampflokomotive 1804 das Licht der Welt erblickte, dreht sich alles um die Geschwindigkeit. SKF ist bei der...

Ein Leichtgewicht mit scharfem Profil1

Ein Leichtgewicht mit scharfem Profil

Das schwedische Unternehmen Sapa hat sich auf Aluminium spezialisiert, ein Metall, das enorm vielseitig ist und als nahezu unerschöpflich gilt Das...

Wasser im Visier1

Wasser im Visier

Fairbanks Morse ist schon seit der industriellen Revolution ein bedeutender Name in der Pumpenbranche. Nun will das Unternehmen sein Augenmerk...