Linear motion

Immer der Sonne nach

SolFocus
SolFocus in Kalifornien erzeugt erneuerbare Energie mit hoch­modernen, zuverlässigen Solarmodulen Moderne Solartechnik ist das Ergebnis kleiner Verbesserungen an den richtigen Stellen. Nehmen Sie etwa die konzentrierenden Photovoltaik-Solarzellen (CPV) von SolFocus. Das in San Jose, einem Innovationszentrum im Herzen des Silicon Valley, angesiedelte Unternehmen baut rechteckige Module mit Solarzellen, die jeweils einen Chip von der Größe eines Fingernagels enthalten. Die Sonnenstrahlen treffen zunächst auf einen größeren Primärspiegel auf dem Grund der Solarzelle...
Lesen Sie mehr...
Lazer Safe

Sensorsensibilität

Es heißt, die Fertigung von Blechteilen sei wie das Arbeiten an einer Guillotine. Im australischen Perth baut Lazer Safe moderne...

Making life easier with a handy move

Mobil ohne fremde Hilfe

Handi-Move International, ein belgischer Hersteller von Mobilitäts- und Hebehilfen, hat sich zur Aufgabe gesetzt, die Bedürfnisse einer alternden Bevölkerung weltweit...

Original und Fälschung1

Original und Fälschung

Produktfälschungen zerstören nicht nur den Wert der vertrauten Marken, die sie zu imitieren versuchen. Sie sind oft auch eine Gefahr...

Aus Holz wird Strom1

Aus Holz wird Strom

Umweltverantwortung zeigt sich auf unterschiedliche Weise. Bei der Zellstoff- und Papierfabrik Rosenthal GmbH wird beispielsweise überschüssige Energie in das öffentliche...

Teppichmuster für alle Welt1

Teppichmuster für alle Welt

Ein Unternehmen im Südosten Australiens hat eine Technologie entwickelt, die die Herstellung von Teppichmustern revolutioniert Die australische StadtWarragul ist ein regionales Industriezentrum...

Hoch hinaus1

Hoch hinaus

Die Entwicklung der neuen Trägerrakete Vega ist ein Gemeinschaftsprojekt, bei dem jeder Partner einen wichtigen Beitrag leistet. Ende 2007 soll...

SKF übernimmt Unter­nehmen in Taiwan

SKF unterzeichnete eine Vereinbarung zur Übernahme der ABBA Linear Tech Co., Ltd., einen führenden asiatischen Hersteller von Profilschienenführungen mit Sitz...

Feinste Küchentechnik1

Feinste Küchentechnik

Rosinox in Frankreich beliefert weltweit Starköche mit professioneller Küchenausrüstung - von 3-Sterne-Restaurants bis zu Palästen Rosinox wurde 1837als Eisengießerei in Bourges...

Holz ganz fein geschnitten

Den finnischen Maschinenhersteller Raute gibt es seit knapp 100 Jahren. In den letzten Jahrzehnten hat das Familienunternehmen seine Geschäftstätigkeit enger...