Metal industry

Anlageneffizienz nach Maß

Rizhao Steel
Seit das Wirtschaftswachstum in China und dadurch auch die Stahlnachfrage nachgelassen hat, sucht die Stahlindustrie des Landes nach neuen Wegen zur Senkung der Produktionskosten. Evolution hat Rizhao Steel besucht. Nach Angaben der World Steel Association werden rund 50 Prozent der weltweiten Stahlproduktion im Bauwesen verwendet. Damit ist dieser Sektor der größte Stahlverbraucher. China ist der weltgrößte Stahlproduzent und konsument. Für die chinesische Stahlindustrie war 2012 jedoch ein hartes Jahr. Im ersten...
Lesen Sie mehr...
DryLube

Hochtemperaturlager laufen länger mit Graphit

Viele Lager werden in Hochtemperaturanwendungen eingesetzt, aber nur wenige Schmierstoffe halten der Hitze stand. Für solche Anwendungen hat SKF Lagerlösungen...

Auf der Plus-Seite

Mit dem SKF BeyondZero-Programm stellt sich SKF den Herausforderungen der Zukunft.   Die weltweite Sorge um die Umwelt, unzählige Auflagen und...

Typical application for self-aligning roller bearings: lignite open-pit mining in Germany.

Nächste Generation winkelbeweglicher SKF Explorer Rollenlager mit verlängerter Lebensdauer

Höchst anspruchsvolle Industrieanwendungen waren der Ansporn für SKF ein verbessertes Verfahren zur Wärmebehandlung von Wälz­lagerstahl zu entwickeln. Dieser optimierte Stahl...

China Celebrates The Lantern Festival

Strategische Partnerschaft mit CITIC Special Steel

Kurznachrichten SKF und CITIC Pacific Special Steel Co. Ltd (CITIC Special Steel) haben zur Stärkung der Beziehung zwischen beiden Unternehmen eine...

Lösungen für Severstal

Lösungen für Severstal

Der kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gegründete Stahlgigant Severstal hat das gleiche Problem wie viele andere russische Industrieunternehmen aus derselben...

steel-green1-242x150

„Grüne“ Stahlherstellung ist möglich

Weltweit steht die Stahlindustrie vor einer großen Herausforderung: Die Produktion zu steigern um die rasant wachsenden Nachfrage zu decken und...

Heavy lifting1

Zuverlässige Schwerstarbeit

Ohne die 15 Laufkräne würde die Produktion im Feinblechwerk von SSAB in Schweden stillstehen. Sie transportieren täglich 100 Tonnen schwere Gießtiegel...

Boldrini mag es heiss ... und kalt

Boldrini mag es heiss … und kalt

Manche mögen’s heiß, wie in dem Filmklassiker mit Marilyn Monroe, und andere kalt. Das italienische Maschinenbauunternehmen Boldrini mag beides   Hitze ist...

Für den Erfolg gestählt

Für den Erfolg gestählt

Kluge Investitionsentscheidungen und eine strategische Zusammenarbeit mit SKF haben dazu beigetragen, dass Amreli Steels heute Pakistans führender Produzent von Bewehrungsstäben...