Reliability

Lösungen für Antriebssysteme

Railway drive systems
Antriebssysteme für Anwendungen bei Schienen­fahrzeugen, wie Getriebe und Fahrmotoren, müssen leistungsfähig, äußerst zuverlässig und kosteneffizient sein, Umweltvorschriften erfüllen und einen geringen Wartungsbedarf haben. Die Anforderungen an diese Anwendungen sind aufgrund des hohen Gewichts von Schienenfahrzeugen und der Notwendigkeit langer Wartungsintervalle viel höher als in anderen Industriezweigen. All dies verlangt nach speziellen Lagern und Lagereinheiten, dem Einbau von Sensoren, dem Einsatz von Zustandsüberwachungssystemen und der Durchführung entsprechender Dienstleistungen. Antriebssysteme von Schienenfahrzeugen übertragen...
Lesen Sie mehr...
Dakar

Das härteste Rennen der Welt

Die jährliche Rallye Dakar ist ein extremer Härtetest für Mensch und Maschine. Der Franzose Thierry Sabine kam 1977 bei einer Motorrad-Rallye...

PHOTO: AUDI

Neue Aufträge

Audi AG SKF und Audi haben Verträge über die Lieferung von SKF Komponenten für eine ganze Reihe von Fahrzeugmodellen unterzeichnet. Diese...

SKF Machine Condition Indicator

Überwachungsmonitor für Maschinen

Der neue, kostengünstige SKF Machine Condition Indicator überwacht Maschinen, die normalerweise nicht regelmäßig überprüft werden, und hilft so den Anlagebetreibern,...

Premature bearing failures

Vorzeitige Lagerausfälle in Windgetrieben und „White Etching Cracks“ (WEC)

Windgetriebe sind vielfältigen Betriebsbedingungen ausgesetzt, die die Lager teilweise bis über ihre Grenzen beanspruchen. Dabei können Lagerschäden entstehen, die den...

DryLube

Hochtemperaturlager laufen länger mit Graphit

Viele Lager werden in Hochtemperaturanwendungen eingesetzt, aber nur wenige Schmierstoffe halten der Hitze stand. Für solche Anwendungen hat SKF Lagerlösungen...

volvo

Die Tür zu höherer Kraftstoffeffizienz

Das wohlbekannte pneumatische Zischen beim Öffnen und Schließen einer Bustür könnte bald Vergangenheit sein. Wenn Sie die Aufgabe hätten, einen Bus...

textiles

Effektiver Druck

Textilproduzenten im indischen Gujarat zeigen zunehmend Interesse an energiesparender Technik, um ihre Kosten zu senken und die Umwelt zu schonen. Der...

Photo: Getty Images

Kein Limit am Himmel

Venture Aerobearings, ein Joint ­Venture von GE Aviation und SKF, fertigt Lager für das neueste GE-Triebwerk: GEnx. Ein Gang durch das...

A wind farm in Galicia, northwestern Spain.

Windrad-Doktor

Das Wartungsunternehmen Sincro Mecánica sorgt in Spaniens führenden Windparks dafür, dass auch ältere Windräder nicht stillstehen. Viele spanische Windparks befinden sich...