Training

Der Löwenanteil

HI_Tanga17Lo
Ein rasanter Nachfrageanstieg bei Zement zwang Simba Cement in Tansania zur Maximierung der Produktivität. Effiziente Zustandsüberwachung stand dabei im Mittelpunkt. Wirtschaft Auf dem winzigen Flugplatz von Tanga im Norden Tansanias landen nicht mehr als zwei zwölfsitzige Leichtflugzeuge pro Tag. Wenn die Passagiere nach der Landung in sengender Hitze das kurze Stück bis zu der bescheidenen Ankunftshalle zu Fuß zurücklegen, die gleichzeitig auch Abflughalle, Ticketverkauf und Gepäckhalle ist, werden sie auf einem riesigen...
Lesen Sie mehr...
Kooperation für kreative Lösungen1

Kooperation für kreative Lösungen

Um die Forschung in kritischen Bereichen der Lagertechnik voranzutreiben, hat SKF mit zwei renommierten Universitäten Verträge zur Bildung von University...

Für den Erfolg gestählt

Für den Erfolg gestählt

Kluge Investitionsentscheidungen und eine strategische Zusammenarbeit mit SKF haben dazu beigetragen, dass Amreli Steels heute Pakistans führender Produzent von Bewehrungsstäben...

Begierig zu lernen1

Begierig zu lernen

Drypers Andina in Kolumbien bemüht sich ständig, Neues dazuzulernen. Dabei hilft dem jungen Unternehmen die Zusammenarbeit mit SKF Die kolumbianische Stadt...

Aus Holz wird Strom1

Aus Holz wird Strom

Umweltverantwortung zeigt sich auf unterschiedliche Weise. Bei der Zellstoff- und Papierfabrik Rosenthal GmbH wird beispielsweise überschüssige Energie in das öffentliche...

Aufbau einer chinesischen Marke1

Aufbau einer chinesischen Marke

Guangdong Ganey Precision Machinery bietet seinen Kunden Kostenvorteile durch hochwertige Luftverdichter mit langer Lebensdauer und hoher Energieeffizienz Guangdong Ganey PrecisionMachinery Co...

Rosa Papier

Rosa Papier

Das für die Londoner Financial Times so charakteristische rosa Papier wird in einer schwedischen Papierfabrik hergestellt. Gedruckt wird die Zeitung dagegen in...

Textilien reisen um die Welt

Textilien reisen um die Welt

Gul Ahmed Textile Mills Ltd. in Pakistan definiert den Markt aus einer globalen Perspektive. Die Heimtextilien und Kleiderstoffe des Unternehmens...

Nach dem Sturm

Als ein Hurrikan 1998 Chevrons Ölraffinerie im Süden der USA verwüstete, hinterließ er Seetang auf dem zwei Meter hohen Zaun...

Brecher in guten Händen

Brecher in guten Händen

Um Felsen und riesige Gesteinsbrocken zu zerkleinern, braucht man robuste Maschinen, aber auch einen gut funktionierenden WartungsdienstDie harten Bedingungen in...