Küchenhelfer mit Schwung

Photo: Christoph Thetard
„Schatz, könntest Du bitte etwas Sahne treten, während ich den Kaffee stampfe?“ Nur in Christoph Thetards supermoderner Kompaktküche macht diese Frage einen Sinn. Er hat eine völlig elektrizitätsfreie mechanische Konstruktion entwickelt, die mahlt, hackt, püriert und mixt. Angetrieben wird der vielseitige Küchenhelfer von einem Schwungrad, das sich unter der Arbeitsplatte befindet und über ein Fußpedal in Gang gesetzt wird. Beim Drehen des  Schwungrads wird die für den Antrieb der Geräte erforderliche...
Lesen Sie mehr...

Über Business

Unter der Rubrik Kunden-Story zeigen wir, wie SKF Produkte in verschiedenen Unternehmen zum Erfolg geführt haben. Sie erfahren, wie Sie und Ihr Unternehmen von SKF Technologien profitieren können.

maruti01_evo213

Mit kleinen Autos ganz groß raus

Maruti Suzuki dominiert den indischen Kompaktwagenmarkt seit über 20 Jahren und ist heute der größte Autohersteller des Landes. Als 1983 der...

Rizhao Steel

Anlageneffizienz nach Maß

Seit das Wirtschaftswachstum in China und dadurch auch die Stahlnachfrage nachgelassen hat, sucht die Stahlindustrie des Landes nach neuen Wegen...

SimAviatik

Fliegen ohne Flügel

Der aufkeimende Flugsimulatorenmarkt lässt das Schweizer Unternehmen SimAviatik durchstarten. Der Sitz der SimAviatik AG ragt nicht aus dem kleinen Basler Vorort...

Friends Arena

Bei jedem Wetter

Der jüngste Neuzugang zu den weltgrößten einziehbaren Dachkonstruktionen. Das weltgrößte einziehbare Dach über einer Sportarena wurde 1961 in der inzwischen geschlossenen...

PHOTO: NACIVET/PHOTOGRAPHER’S CHOICE/GETTY IMAGES & JODY AMIET/AFP CREATIVE/GETTY IMAGES

Zurück zur Erde

Der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre ist eine gefährliche Phase des Raumflugs. Das IXV-Raumfahrzeug der Europäischen Weltraumorganisation testet zurzeit neue technische...

volvo

Die Tür zu höherer Kraftstoffeffizienz

Das wohlbekannte pneumatische Zischen beim Öffnen und Schließen einer Bustür könnte bald Vergangenheit sein. Wenn Sie die Aufgabe hätten, einen Bus...

textiles

Effektiver Druck

Textilproduzenten im indischen Gujarat zeigen zunehmend Interesse an energiesparender Technik, um ihre Kosten zu senken und die Umwelt zu schonen. Der...

hyosung

ALLES TROCKEN

Hubgetriebe halten mobile Bohrplattformen über Wasser – auch bei stürmischer See. Weltweit sind Hunderte von Offshore-Bohrinseln entlang der Kontinentalsockel im Einsatz....

Photo: Getty Images

Kein Limit am Himmel

Venture Aerobearings, ein Joint ­Venture von GE Aviation und SKF, fertigt Lager für das neueste GE-Triebwerk: GEnx. Ein Gang durch das...