Das härteste Rennen der Welt

Dakar
Die jährliche Rallye Dakar ist ein extremer Härtetest für Mensch und Maschine. Der Franzose Thierry Sabine kam 1977 bei einer Motorrad-Rallye in der libyschen Wüste vom Kurs ab und wurde gerade noch rechtzeitig aus dem Sandmeer gerettet. Fasziniert von dieser Landschaft kehrte er nach Frankreich zurück und gründete ein Jahr später die Rallye Dakar. Damals lockte die 10.000 Kilometer lange Strecke 170 Profi- und Amateurrennfahrer mit ihren Autos oder Motorrädern an....
Lesen Sie mehr...
Photo: Getty Images

Das Auto fährt von selbst

Computerunterstützte Fahrfunktionen ändern unsere Sicht auf den Straßenverkehr. Einen Personen- oder Lastkraftwagen auf einer kurvenreichen Straße zu steuern, scheint auf den...

Auf der Plus-Seite

Mit dem SKF BeyondZero-Programm stellt sich SKF den Herausforderungen der Zukunft.   Die weltweite Sorge um die Umwelt, unzählige Auflagen und...

The Orion Nebula  Photo: NASA and ESA

Eine dunkle Mission

Am südlichsten Punkt der Erde wollen Wissenschaftler mit einem Teleskop ein großes Geheimnis des Universums aufdecken. Bitte anschnallen. Wir nehmen Sie...

Bearings and related products are used as critical components in all kinds of machinery, including in aircraft. Counterfeit goods lack quality controls and therefore pose a serious public safety risk.

Kampf den Fälschungen

Lagerfälschungen sind ein weltweites Problem, für dessen Bekämpfung sich SKF intensiv einsetzt. Dabei geht es vor allem um die Wahrung...