Digitale Technologie
Das SKF Enlight Center zeichnet sich durch eine vereinfachte Bedienoberfläche aus.

Einführung des SKF Enlight Centers

Das SKF Enlight Center­ ist ein neues anlagenbasiertes (nicht messorientiertes) Maschinenüberwachungssystem, das sich mit seiner stark vereinfachten Bedienoberfläche an Benutzer aus der Schifffahrtindustrie richtet.

Ähnliche Inhalte

Das SKF Enlight Center­ ist ein neues anlagenbasiertes (nicht messorientiertes) Maschinenüberwachungssystem, das sich mit seiner stark vereinfachten Bedienoberfläche an Benutzer aus der Schifffahrtindustrie richtet.

Dieses neue webbasierte­ „Software-as-a-Service“ (SaaS)-Tool stellt die erste Phase einer Multisegment-Softwareentwicklungsstrategie des im schwedischen Göteborg ansässigen SKF Maschinenüberwachungssoftware-Teams dar. Ziel ist es, dieses Angebot eines umfassenden, standardisierten Maschinenüberwachungssystems in sämtlichen Bereichen der Industrie und Transportwirtschaft einzuführen, in denen Fernüberwachung und Fernsteuerung erforderlich sind. Die neue Software wird früher oder später­ das jetzige SKF @ptitude Anlagenmanagement-System ersetzen.
        

@ptitude ist ein eingetragenes Markenzeichen der SKF Gruppe.
                  

Halten Sie mich auf dem Laufenden

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten