Gewichts- und Platzersparnis durch neues Kfz-Modul

Ähnliche Inhalte

GKN Automotive International GmbH (Deutschland) und AB SKF stellen eine neue kompakte Kfz-Baugruppe vor, die Radlagereinheit und Gelenkwelle integriert.
   Das kompakte Modul HHM (Hub Halfshaft Module) ist bis zu 10 % leichter als die herkömmlichen Bauteile, was bei der Neukonstruktion erhebliche Gewichtseinsparungen ermöglicht. Insbesondere die geringere ungefederte Masse wirkt sich positiv auf den Fahrkomfort aus.
   Die neue Baugruppe baut kompakter, was in Verbindung mit der Gewichtseinsparung bei Aufhängung und Lenkung größere konstruktive Freiheiten bedeutet. GKN und SKF sind überzeugt, dass man die Montage der Aufhängung vereinfachen kann.
   Die Compact HHM besteht aus Radlagereinheit und Gleichlaufgelenk. Sie kann bei Vorderrad- wie Hinterradantrieb eingesetzt werden und ist auch für Allradantrieb wie in den immer beliebter werdenden Geländefahrzeugen geeignet.

Halten Sie mich auf dem Laufenden

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten