Grönt bruk gör brunt papper

Grönt bruk gör brunt papper

Leider ist der Eintrag nur auf Svenska verfügbar.

Zusammenfassung

Corrugated Services Incorporated (CSI) är delstaten Texas största förbrukare av returpappersprodukter. CSI producerar liner och fluting för tillverkare av wellpappförpackningar. Råmaterialet är uteslutande returfiber. Fabriken med 40 000 kvadratmeter total golvyta ligger på ett 65 hektar stort markområde, 30 kilometer öster om Dallas. CSI grundades 1974. I dag har företaget 340 medarbetare. CSI har anläggningar för returpappersinsamling i norra Texas samt i Arkansas och Oklahoma. I slutet av 2008 fusionerades CSI med Orange County Container, en kartongtillverkare med verksamhet i södra Kalifornien och Mexico. CSI fungerar nu som den papperstillverkande divisionen inom det nya företaget. Forest Felvey är koncernchef för det fusionerade företaget, som går under namnet OCCG, LLC.
www.csipaper.com

INFORMATIONEN ZU ANSPRECHPARTNERN

Kontakt »
SKF-Niederlassungen weltweit »
Falls Sie das Text- und Bildmaterial dieses Artikels anderweitig veröffentlichen möchten, holen Sie bitte beim Chefredakteur die Genehmigung ein. Mailen Sie an EVOLUTION@SKF.COM. Die Verwendung von Zitaten aus unseren Artikeln ist kostenlos, aber bitte geben Sie als Quelle Evolution - das Wirtschafts- und Technikmagazin von SKF' (WWW.SKF.COM) an. Falls Sie irgendwelche Fragen haben, wenden Sie sich an den Chefredakteur.