Gute Aussichten

Der Singapore Flyer bietet mehr als schöne Aussichten.

Ähnliche Inhalte

Der Singapore Flyer bietet mehr als schöne Aussichten.

 

 

Die Idee, auf einem Riesenrad zu fahren, um die Aussicht zu genießen – wenn auch mit einem leichten Gefühl von Schwindel – dürfte im 17. Jahrhundert entstanden sein. Pietro Della Valle, ein römischer Reisender, schrieb 1615 in einem Brief nach dem Besuch eines Ramadan-Festes in Konstantinopel über die Fahrt auf einem Riesenrad-ähnlichen Gefährt: „Das Rad drehte sich so schnell, dass ein Grieche, der neben mir saß, es nicht mehr ertragen konnte und Soni! Soni! [Genug! Genug !] rief.“

Das erste Ferris-Rad, benannt nach seinem Erfinder George Washington Gale Ferris Jr, wurde mit einer Höhe von gut 80 Metern jedoch erst am 21. Juni 1893 anlässlich der Weltausstellung in Chicago im US-Bundesstaat Illinois eingeweiht. Seitdem haben sich zahlreiche Hersteller und Betreiber der Herausforderung gestellt, das größte Riesenrad der Welt zu bauen.

Zurzeit rangiert der Singapore Flyer auf dem ersten Platz, der sich 165 Meter über dem Boden erhebt. Er wurde am 1.März 2008 eingeweiht. Die 28 geschlossenen Gondeln, jede so groß wie ein Bus, können 784 Fahrgäste transportieren. Jede Umdrehung des Rades – auch Flug genannt – dauert rund 30 Minuten.

Die Hauptwelle des Singapore Flyer ist mit zwei SKF Pendelrollenlagern von 2,18 Metern Durchmesser ausgestattet. Diese Lager werden mit SKF Schmierfett von hoher Viskosität geschmiert. Für die Ausrichtung der Gondeln hat SKF insgesamt 56 Drehverbindungen mit einem Außendurchmesser von 3,8 Metern geliefert.

Der Singapore Flyer ist weitaus mehr als nur eine Spaßattraktion. Zum Riesenrad gehört auch eine Abfertigungshalle für die Fahrgäste mit Geschäften, Restaurants und Wellness-Einrichtungen sowie einem Regenwaldgarten.

Für besonders verwöhnte Besucher gibt es Spezialarrangements, darunter Champagne-Flüge mit Moët & Chandon, VIP Signature Cocktail-Flüge und für Gourmets das Full Butler Sky Dining, das phantastische Ausblicke mit den Gaumenfreuden eines Fünfgänge-Menüs kombiniert.

Sollte also jemand auf dem Singapore Flyer Genug! rufen, dann vermutlich aus einem völlig anderen Grund.

 

Halten Sie mich auf dem Laufenden

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten