Lubrication of bearings at low temperatures

Leider ist der Eintrag nur auf English verfügbar.

Zusammenfassung

Like humans, bearings suffer terribly in the cold if they are not cared for properly. As the harshness of a cold climate does not preclude human habitation, machines are also expected to keep operating when the thermometer drops.
   Understanding what happens to the bearing system, including lubrication, is at the heart of keeping all moving machines thriving in chilly environments. SKF worked closely with companies that need to keep their businesses running despite the weather. It discovered that choosing the right type of lubrication could overcome most of the difficulties of working in the cold. The experience gained from this study is now being used to help other customers with similar problems around the world.

INFORMATIONEN ZU ANSPRECHPARTNERN

Kontakt »
SKF-Niederlassungen weltweit »
Falls Sie das Text- und Bildmaterial dieses Artikels anderweitig veröffentlichen möchten, holen Sie bitte beim Chefredakteur die Genehmigung ein. Mailen Sie an EVOLUTION@SKF.COM. Die Verwendung von Zitaten aus unseren Artikeln ist kostenlos, aber bitte geben Sie als Quelle Evolution - das Wirtschafts- und Technikmagazin von SKF' (WWW.SKF.COM) an. Falls Sie irgendwelche Fragen haben, wenden Sie sich an den Chefredakteur.