MAN Nutzfahrzeuge zeichnet SKF aus

Zum fünften Mal zeichnete der deutsche Nutzfahrzeughersteller MAN Nutzfahrzeuge die zehn besten Zulieferer mit dem begehrten Titel „Trucknology Supplier 2007″ aus. Unter den Preisträgern war auch SKF. Bei der Auswahl spielte der Umweltaspekt eine wesentliche Rolle.

Ähnliche Inhalte

Zum fünften Mal zeichnete der deutsche Nutzfahrzeughersteller MAN Nutzfahrzeuge die zehn besten Zulieferer mit dem begehrten Titel „Trucknology Supplier 2007″ aus. Unter den Preisträgern war auch SKF. Bei der Auswahl spielte der Umweltaspekt eine wesentliche Rolle.

„Auf der einen Seite überzeugen die zehn Preisträger über das normale Maß hinaus durch Innovation, Qualität, Versorgungssicherheit und Kostenbewusstsein. Auf der anderen Seite zeigen sie eine positive Grundeinstellung, gemeinsam mit MAN lösungsorientiert neue Wege zu beschreiten“, begründet Frau Buchhauser, Leiterin Zentralbereich Einkauf, die Auswahl der Preisträger.

SKF ist seit Jahrzehnten Partner von MAN. MAN setzte beispielsweise als erster Kunde in Deutschland auf die neu entwickelten SKF Truck Hub Units. Heute ist SKF Alleinlieferant bei den MAN Vorderradachsen; im Mai 2007 lieferte SKF die 1.000.000ste Truck Hub Unit an MAN.

Halten Sie mich auf dem Laufenden

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten