Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass SKF das Sortiment der SKF Explorer Rillenkugellager durch hochwirksame RSH-Dichtungen bei weiteren 15 – zusätzlich zu den bisher schon verfügbaren 25 – Lagergrößen erweitert hat. Kunden, die die größeren Lagergrößen einsetzen, können nun von Kostenvorteilen profitieren, denn die speziell für stark verunreinigte Betriebsbedingungen optimierten RSH-Dichtungen verringern die Häufigkeit und die Kosten von Reparaturen und erhöhen die Zuverlässigkeit von Maschinen und Anlagen.
Neben den verbesserten Dichtungen bietet SKF eine große Auswahl an verfügbaren Schmierfetten, die die Bandbreite der individuellen Anpassungsmöglichkeiten weiter vergrößern. Dies bietet den zusätzlichen Vorteil einer optimierten Fettfüllung, die ein Auslaufen des Schmierfetts verhindert.
Rillenkugellager von SKF sind eine äußerst vielseitig einsetzbare Lösung, die alle möglichen Kundenanforderungen erfüllt. Dank ihrer hohen Verfügbarkeit ist nicht nur eine schnelle Markteinführung realisierbar, sondern es lassen sich im Betrieb auch Kosteneinsparungen bei der Wartung und Lagerhaltung erzielen. Die fortlaufende Erweiterung des Sortiments der SKF Explorer Rillenkugellager mit hochwirksamen Dichtungen setzt neue Maßstäbe bei einem Produkt, das bereits der Premiumklasse angehört.