Punta in alto il meraviglioso MISTRAL

Punta in alto il meraviglioso MISTRAL

Leider ist der Eintrag nur auf Italiano verfügbar.

Zusammenfassung

Fondata nel 2001, la MISTRAL Engines SA ha sede in Svizzera, a Ginevra. Lo stabilimento comprende gli uffici di progettazione, un laboratorio di prova e un’officina per il montaggio. La società dà lavoro a 22 dipendenti, oltre a due persone che lavorano presso la MISTRAL Engines USA Inc., società interamente controllata, che si trova a DeLand, in Florida. La società è di proprietà, tra gli altri, di un gruppo di piloti. Il CEO, Philippe Durr, è egli stesso un pilota privato, motivato e di grande esperienza.

 

INFORMATIONEN ZU ANSPRECHPARTNERN

Kontakt »
SKF-Niederlassungen weltweit »
Falls Sie das Text- und Bildmaterial dieses Artikels anderweitig veröffentlichen möchten, holen Sie bitte beim Chefredakteur die Genehmigung ein. Mailen Sie an EVOLUTION@SKF.COM. Die Verwendung von Zitaten aus unseren Artikeln ist kostenlos, aber bitte geben Sie als Quelle Evolution - das Wirtschafts- und Technikmagazin von SKF' (WWW.SKF.COM) an. Falls Sie irgendwelche Fragen haben, wenden Sie sich an den Chefredakteur.