Stahl wird stark

Ähnliche Inhalte

Seit dem Einbau von CARBTM-Lagern auf der Loslagerseite der Stranggießanlagen gehören ungeplante Betriebsstillstände wegen Lagerausfällen im belgischen Stranggußwerk Sidmar N.V. der Vergangenheit an. Die Lagerbelastung beträgt bis zu 30 t.
Die Firma hatte festgestellt, daß die Ausfälle – bedingt durch zu hohe Axialbelastungen bei Axialverschiebungen – vermieden werden konnten, wenn die Pendelrollenlager der Loslagerseite durch CARBTM-Lager ersetzt wurden. Weil diese problemlos Axialverschiebungen zulassen, verdoppelte sich die Lager-Gebrauchsdauer auf der Loslagerseite. Durch die heute dort eingesetzten 40 Lager wurde gleichzeitig auch die Gebrauchsdauer der Pendelrollenlager verbessert, die jetzt nicht mehr so hoch axial belastet werden.

Halten Sie mich auf dem Laufenden

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten