Ingenieurswissen

Verbessertes Dichtungssystem für Industriemaschinen

SKF SPEEDI-SLEEVE, eine Wellenhülse mit ausgezeichneter Dichtungsgegenlauffläche, ist eine erprobte Reparaturlösung bei verschlissenen Wellen, ohne die Welle austauschen, nacharbeiten oder die Dichtungsabmessungen verändern zu müssen. SKF hat jetzt eine neue Generation SKF SPEEDI-SLEEVE entwickelt mit Merkmalen einer noch besseren Dichtsystemleistung

Ähnliche Inhalte

Technik

Für eine wirksame Abdichtung müssen Radialwellendichtungen gegen eine glatte, förderneutrale und runde Oberfläche – die Dichtungsgegenlauffläche anlaufen. Verschleißt die Gegenlauffläche, ist die Dichtung nicht länger in der Lage, ihre Funktion, den Schmierstoff im Lager und Verunreinigungen aus dem Lager fernzuhalten, auszuüben. Typischerweise entstehen auf der Wellenoberfläche Einlaufspuren, wenn ein Verunreinigungsteilchen unter der Dichtlippe eingefangen wird, und verschleißt die Gegenlauffläche mit Undichtheit als Folge. Ein einfacher Austausch der Dichtung genügt nicht, und für eine Reparatur der Welle muss die Maschine normalerweise zerlegt werden, um die Welle nachschleifen oder Metall auftragen zu können. Durch Verwendung der SKF SPEEDI-SLEEVE Reparaturhülsen werden diese aufwendigen Prozesse eliminiert.

EINE SICHERE, SCHNELLE UND EINFACHE LÖSUNG
Die SKF SPEEDI-SLEEVE hat erhebliche Vorteile im Vergleich zu Wartungsverfahren, die eine Zerlegung und ein Nachschleifen der Welle erfordern. Bei Verwendung der SKF SPEEDI-SLEEVE wird überhaupt keine Bearbeitung erforderlich. Sie wird einfach über den verschlissenen Bereich in ihre Position geschoben und liefert dabei eine geeignete Dichtungsgegenlauffläche, und entfällt wenige Minuten. Der lösbare Flansch vereinfacht den Einbau und kann stehen bleiben, soweit er nicht anderen Bauteilen im Weg ist oder die Zufuhr von Schmiermittel zur Dichtung behindert (Bild 1).

Bei Erst-Ausrüstungen können signifikante Kosteneinsparungen erzielt werden, wenn die SKF SPEEDI-SLEEVE von Anfang an montiert wird, da die Oberflächenanforderungen an die Welle weniger streng sind und die Lebensdauer der Dichtungsgegenfläche verlängert werden kann.

VERBESSERTE LÖSUNG
Die neue Generation SKF SPEEDI-SLEEVE verwendet einen auf die Anwendung konzipierten nicht rostenden Stahl und Fertigungsverfahren, die eine optimierte Dichtungsgegenlauffläche mit minimalem Verschleiß sowohl an der Hülse als auch an der Dichtlippe zur Folge hat. Der besondere Werkstoff ermöglicht eine höhere Festigkeit der Hülse bei ausgezeichneter Formbarkeit.

Bei der Verwendung von SKF SPEEDI-SLEEVE in Verbindung mit einer SKF Radialwellendichtung profitiert der Kunde von einem robusten, abgestimmten und verbesserten Dichtungssystem. Dies ermöglicht eine stabilere Wartungsplanung mit besserer Einschätzung der Systemgebrauchsdauer.

VERSUCHSERGEBNISSE
Die SKF SPEEDI-SLEEVE neuer Generation wurden in umfangreichen Untersuchungsreihen in stark mit grobem und feinem Staub verunreinigter Umbebung mit 500 Stunden Dauerläufen getestet. Zur Untersuchung des Dichtungsverhaltens wurden zusätzliche Lebensdauerversuche über 2.000 Stunden durchgeführt (Bild 2). Beide Versuchsreihen wurden mit Wellengeschwindigkeiten von bis zu 8,7 m/s durchgeführt. Unter diesen Bedingungen zeigte die neue SKF SPEEDI-SLEEVE während des Verunreinigungstests eine bis um Faktor 1,5 höhere Beständigkeit gegenüber abrasiven Medien als die Hülse der vorangegangenen Generation. Während des Lebensdauerversuchs wurde der Verschleiß an der Dichtungsgegenlauffläche der neuen Generation sowie die Streuung der Verschleißwerte stark (ca. 30%) verringert. Diese Verringerung verbessert die Zuverlässigkeit des Dichtungssystems und die Vorhersehbarkeit der Systemgebrauchsdauer.

BREITER ANWENDUNGSBEREICH
Die SKF SPEEDI-SLEEVE Wellenhülse hat sich bereits in Industriegetrieben bewährt sowie in elektrischen Industrieausrüstungen wie Motorwellen, geländegängige Bau- und landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge, Industriepumpen und in der Schwerindustrie, wie Bergbau und Mineralstoffverarbeitung (Bild 3).

In industriellen Getrieben der Erstausrüster stellt dieses Dichtungssystem eine schnelle und einfache Wartungslösung dar mit günstigen Life-Cycle-Kosten für den Kunden. Die verbesserten Funktionen des Dichtungssystems bieten längere mittlere Ausfallabstände (MTBF). Die Life-Cycle-Kosten werden durch vereinfachte Wartungsvorgänge gesteuert und das gesamte System ist besser geschützt, einschließlich Lager und Getriebe.

Vorteile der SKF SPEEDI-SLEEVE im Gelände sind die höhere Produktivität und Zuverlässigkeit der Ausrüstung zusammen mit einer allgemeinen Kostenverringerung und längeren mittleren Ausfallabständen. Diese Vorteile ergeben sich hauptsächlich dadurch, dass Reparaturen vor Ort ausgeführt werden können, die verbesserte Dichtungsfunktion und die geringeren Reparaturkosten. Bei Anwendung im Gelände kann die SKF SPEEDI-SLEEVE bei einer durchschnittlichen Baumaschine in etwa 15 Positionen eingebaut werden, – typischerweise in allen Kraftübertragungs- /Transmissionsteilen – so ergeben sich für den Endverbraucher erhebliche Vorteile.

Für elektrische Industrieanwendungen kann die SKF SPEEDI-SLEEVE an jedem Motor eingebaut werden. Dank des verbesserten Dichtungssystems ist es möglich, die MTBF zu verlängern. Bei Industriepumpen kann die Hülse auch helfen, die Fertigungskosten zu senken, indem eine exzellente Dichtungsfläche geboten wird, ohne dass eine teure Wellenbehandlung notwendig ist.

In Industrien wie dem Bergbau, der Erzaufbereitung und Zementherstellung hat sich die SKF SPEEDI-SLEEVE für Brecher, Förderanlagen, Motoren, Reduzierer, Gebläse, Industriegetriebe und Pumpen bewährt. Auch hier liegt der Gewinn in höherer Produktivität und Profitabilität dank der verringerten Wartungsnotwendigkeit und niedrigeren Reparaturkosten, zusammen mit der Fähigkeit, den Umweltvorschriften und -gesetzen besser nachkommen zu können. Mit einem besseren Dichtungssystem und der Fähigkeit, Wartungsmaßnahmen besser einplanen zu können, wird das Auslaufen von Schmierstoff in das Millieu auf ein Minimum beschränkt.

Die SKF SPEEDI-SLEEVE gibt es auch als SKF SPEEDI-SLEEVE Gold für Umgebungen mit größerem Verschleiß und Anwendungen mit PTFE-Dichtlippen.

Die SKF SPEEDI-SLEEVE Wellenhülse wird standardmäßig für Wellendurchmesser von 12 bis 203,2 mm hergestellt. Für die Aufnahme größerer Abmessungen bietet SKF weitere Ausführungen von Verschleißhülsen für Wellendurchmesser von 221 bis 1.143 mm.

Wo auch immer eine radiale Wellendichtung mit bis zu 203,2 mm Wellendurchmesser eingebaut ist, kann die SKF SPEEDI-SLEEVE Wellenhülse die Leistung des Dichtungssystems verbessern und dabei eine schnelle und kostengünstige Wartungslösung anbieten. 

 

 

 

 

 

Halten Sie mich auf dem Laufenden

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten