Deep groove ball bearings
Actualización de la gama SKF Explorer Rodamientos de rodillos a rótula autoalineables más duraderos
Una nueva unidad de soporte para tambores que permite ahorrar energía
El ahorro energético y la reducción de los costes de fabricación son los objetivos de una nueva unidad de soporte...
SKF suministra rodamientos para el coche de carreras híbrido eléctrico de Zytek
Zytek Engineering ha elegido a SKF como proveedor de rodamientos rígidos de bolas estándar y personalizados del grupo para el...
Innovación ciclista desde Eslovenia
Dos ciclistas aficionados eslovenos se han convertido en empresarios, ofreciendo un novedoso buje de rueda trasera a los entusiastas del...
Con el viento a favor
Con un departamento de I+D innovador y métodos de gestión japoneses, Bajaj Auto confía en recuperar su puesto como compañía...
Los vehículos de almacen alcanzan nuevos niveles
Las carretillas elevadoras de hoy en día literalmente apuntan al cielo. Combinando la fuerza con la electrónica, a nueva Vector...
Una empresa con buenas vibraciones
Cuando Giorgio Silingardi inició su carrera profesional, hace casi 50 años, tenía claro que quería crear su propia empresa. Hoy,...