Lubricants

La investigación más práctica

Hugh Spikes
En el Imperial College londinense, el catedrático Hugh Spikes estudia los efectos de la fricción. El catedrático Hugh Spikes, titular de la Cátedra de Lubricación en el Imperial College de Londres, no vive en ninguna burbuja, y fomenta activamente la colaboración entre la investigación y la industria. “Siempre ha habido cierto esnobismo en las ciencias puras respecto a la financiación industrial”, dice, “pero la investigación en ingeniería, por definición, siempre tiene...
Continuar leyendo...

Lectura avanzada

La editorial Wiley ha publicado un nuevo libro de Piet Lugt, del Centro de Ingeniería e Investigación de SKF. En...

DryLube

Soportando el calor con grafito

Muchos rodamientos trabajan a temperaturas tan elevadas que pocos lubricantes pueden soportarlas. Para este tipo de casos, SKF ha desarrollado...

SolFocus

Seguidores solares

La empresa californiana SolFocus genera energía renovable con paneles solares sofisticados y fiables. La esencia de una tecnología solar puntera está...

This CEMEX plant in Croatia is located close to Split.

Un nuevo nivel de mantenimiento

En la industria del cemento, el mantenimiento de las máquinas representa cerca del 21 por ciento de los costes de...

MAN’s first production engine (1897).

125 años de historia del automóvil. Contribuciones de SKF a la lubricación del motor

La lubricación de los vehículos ­autopropulsados se ha desarrollado paralelamente a la industria del automóvil. SKF Lubrication ­Systems Germany AG...

Wind turbines

Sistema de lubricación centralizada más eficiente para aerogeneradores

Una colaboración de éxito entre empresas del Grupo SKF ha conducido al desarrollo de una bomba mejor para sistemas de...

Assembling one of the support roller units for the Argex kiln.

Horno modernizado

Cuando la empresa minera belga Argex necesitó cambiar las unidades de rodillos de apoyo de su horno rotatorio recurrió a...

HI_image6

La lubricación automática incrementa la fiabilidad

Los sistemas de lubricación centralizada para maquinaria pesada en las industrias de construcción, obras públicas y minería se amortizan rápidamente,...

HI_iStock_000012921493Medium

Adquisición de Lincoln Industrial

Noticias SKF ha adquirido Lincoln Holdings Enterprises, una empresa estadounidense líder en el diseño, fabricación y suministro de sistemas, herramientas y...