Other (rolling bearings)
Un punto de encuentro para el TC 4 y el TC 213
En cuanto se publique la nueva versión de la norma ISO 492, las tolerancias dimensionales de los rodamientos y los sistemas ISO de límites y ajustes pasarán a tener una plataforma común: las normas ISO GPS para tolerancias dimensionales.
Artículo completo:
Un punto de encuentro para el TC 4 y el TC...
Continuar leyendo...