Spherical roller bearings

Averías prematuras en los rodamientos de las multiplicadoras eólicas y grietas WEC

Premature bearing failures
Algunas de las condiciones operativas a las que están sometidas las multiplicadoras de las turbinas eólicas rebasan los límites de trabajo de los rodamientos. Los daños subsiguientes ocasionan un tipo específico de avería prematura conocida como white etching cracks (grietas WEC, de corrosión blanca por ataque ácido), otras veces denominadas grietas frágiles, prematuras, anormales, o desconchado WSF (white structured flaking). En el presente artículo se presentan ciertas medidas que incrementan...
Continuar leyendo...
Typical application for self-aligning roller bearings: lignite open-pit mining in Germany.

Actualización de la gama SKF Explorer Rodamientos de rodillos a rótula auto­alineables más duraderos

Sotto la spinta delle sempre più rigorose esigenze applicative, la SKF ha dato vita a un nuovo trattamento termico dell’acciaio,...

Assembling one of the support roller units for the Argex kiln.

Horno modernizado

Cuando la empresa minera belga Argex necesitó cambiar las unidades de rodillos de apoyo de su horno rotatorio recurrió a...

Desde lo alto

Desde lo alto

  La noria Singapore Flyer es más que una atracción de feria.     El concepto de subirse a una rueda para ver el...

nueva-disenos

Nuevos diseños sin lubricación

  Componentes SKF libres de lubricación ofrecen ventajas para la maquinaria agrícola y de construcción. La maquinaria usadaen las industrias de la...

Fuerza de sobra 2

Fuerza de sobra

  En los puertos de la Costa Este de los Estados Unidos y el Golfo de México, Moran Towing guía a...

Nueva vida para el caucho

Nueva vida para el caucho

  La empresa Van Aarsen inició sus actividades construyendo un tradicional molino de agua holandés. Hoy en día, es el fabricante...