Super-precision bearings
Ni una viruta
La maquinaria de Söderhamn Eriksson permite que los aserraderos aprovechen al máximo los troncos.
Mire a su alrededor. Seguramente verá algún objeto que haya pasado por un aserradero: el revestimiento de una casa, un mueble o quizás la jamba de una puerta.
En 2009, la Unión Europea y los Estados Unidos produjeron entre los dos más de 150 millones de metros cúbicos de madera serrada, según Eurostat. Representa aproximadamente la mitad de...
Continuar leyendo...
Última novedad
Los rodamientos de superprecisión SKF-SNFA ahora se comercializan exclusivamente bajo la marca...
Nueva generación de rodamientos de superprecisión: una tradición en evolución
La colaboración entre ingenieros de SKF y SNFA ha conducido al desarrollo de nuevas series de rodamientos de precisión que...