Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en Italiano.
Con il vento in poppa
Resumen
Ubicata in Finlandia, a Jyväskylä, la Moventas è uno dei principali fornitori di organi di trasmissione per l’industria energetica e di processo. Nel 2008 le vendite di rotismi per turbine eoliche hanno rappresentato i due terzi delle vendite nette, che sono ammontate a 382 milioni di euro, con un aumento del 30 percento circa rispetto all’anno precedente.
Jukka Jäämaa è President e CEO della società, che alla fine del 2008 dava lavoro a quasi 1.500 persone con uffici in Finlandia, Svezia, Germania, Canada, Cina, Singapore e Stati Uniti.
La maggioranza societaria è detenuta dalla Industri Kapital 2004 Fund, una società d’investimento in capitale di rischio.
www.moventas.com
Si usted está interesado en publicar el texto y las imágenes contenidas en este artículo, por favor, póngase en contacto con el Redactor Jefe a través de la dirección EVOLUTION@SKF.COM para obtener autorización. Usted está autorizado a citar, sin cargo alguno, cualquier parte de nuestros artículos, pero por favor mencione la fuente como Evolution, la revista de negocios y tecnología de SKF (WWW.SKF.COM). En caso de duda, contacte al Redactor Jefe.