Continúa la cooperación con Rolls-Royce

Continúa la cooperación con Rolls-Royce

Industria aeroespacial

SKF ha firmado un contrato de más de 100 millones de euros con Rolls-Royce para el suministro de rodamientos de eje princi­pal para los nuevos programas de motores con turbina de gas de la empresa. Los rodamientos de eje principal se utilizarán en varios motores de Rolls-Royce, incluido el de turbina de gas Trent XWB, diseñado especialmente para la familia de aviones Airbus A350 XWB.

Sección transversal del motor de turbina de gas Trent XWB

Sección transversal del motor de turbina de gas Trent XWB

“Podemos ofrecer a Rolls-Royce la capacidad a largo plazo, la seguridad en los suministros y el compromiso de invertir en el desarrollo de productos que cumplan con sus necesidades y nuestras propias ambiciones de producción de clase mundial”, manifiesta Rutger Barrdahl, jefe del área de negocios aeroespacial de SKF.

El suministro para el nuevo programa de motores ya ha empezado y se prevé que en 2018 alcance su plenitud.

Contenido relacionado