Éxitos en el sector offshore

La reputación de SKF como experto en el sector de instalaciones en alta mar se confirma gracias a nuevos hitos técnicos.

SKF (UK) Limited Aberdeen, un centro de excelencia especializado en la industria offshore, ha recibido la acreditación de proveedor de servicios de manos de DNV (Det Norske Veritas). Es un logro significativo, ya que DNV es la mayor sociedad del mundo en clasificación de navíos e instalaciones en alta mar, y uno de los tres organismos de certificación más importantes del mundo. Este reconocimiento es el resultado de diversas evaluaciones de calidad-sistema, y de auditorías supervisadas por DNV.

Por otro lado, los rodamientos magnéticos S2M de SKF han sido seleccionados para formar parte de los compresores centrífugos de Total. Se emplearán en alta mar, en la explotación del yacimiento de gas Martin Linge (situado en el sector noruego del mar del Norte).

Total pretende explotar el antiguo yacimiento Hild, compuesto por: una plataforma de producción fija con una unidad flotante de almacenamiento y descarga asociada, un gaseoducto de 0,6 metros, y un centro de control en alta mar situado en Stavanger. Los rodamientos magnéticos S2M de SKF se montarán en cuatro compresores autónomos y cuatro motores de alta velocidad. Se prevé que la producción de petróleo y gas comience en 2016.

Contenido relacionado