Erdinger Weissbräu

La cervecera Erdinger agiliza su producción

Lubricantes

Erdinger Weissbräu, de Erding, Alemania, es una industria con 131 años de historia especializada en cerveza de alta fermentación. Sus cervezas, de primera clase mundial, se exportan a más de 90 países. Para atender al aumento de la demanda, Erdinger decidió modernizar su proceso de producción. Tras consultar con SKF, la compañía comprobó que un sistema de lubricación por secciones de SKF aumentaría la disponibilidad del sistema, reduciría el uso de lubricante y disminuiría al mínimo el desgaste del equipo.
 

Contacto de venta

evolution@skf.com

El SKF EDL1 (lubricador de accionamiento eléctrico [Electric Driven Lubricator]) es un sistema que consta de 90 secciones y tres bombas de dosificación y refuerzo que abastecen a los conductos principales a través de miles de puntos de lubricación en dos salas y un túnel de enlace. Las bombas eléctricas reforzadoras de presión del sistema tienen capacidad para aumentar una presión baja de entrada a una presión alta de salida, lo que permite alimentar fácilmente incluso los puntos más alejados en la sección de expedición.

Contenido relacionado