BlaikenVind es uno de los parques eólicos terrestres más grandes de Europa. También es el más septentrional, situado en el paralelo 65 norte, donde los inviernos son largos, oscuros, fríos y, por supuesto, ventosos.
En una amplia meseta, 99 turbinas eólicas están alineadas en dirección este-oeste, donde las condiciones de viento son especialmente favorables con una velocidad media de 7,5 a 8 metros por segundo. Gracias a la proximidad de una central hidroeléctrica, es fácil conectar las turbinas eólicas a la red eléctrica nacional.
La energía eólica en el clima ártico es un tema de interés global y estamos compartiendo nuestras experiencias.
Mikael Lindmark, director general y jefe de proyecto de BlaikenVind
Es el lugar perfecto para un parque eólico. Bueno, casi. Los inviernos fríos y nevosos someten a los equipos a duras exigencias, y son necesarios algunos mecanismos de protección adicionales, como un sistema de deshielo en las turbinas eólicas que detecta precozmente condiciones meteorológicas gélidas, vibraciones u otros problemas potenciales y se pone en marcha antes de que se congelen las palas.
Los parques eólicos requieren un mantenimiento y control continuos. En BlaikenVind, el mantenimiento se realiza preferentemente durante los meses más cálidos de verano, cuando hay más horas de luz. “Las operaciones de mantenimiento, sobre todo durante el invierno, pueden ser costosas”, explica Henrik Renberg, ingeniero de desarrollo de la empresa eléctrica Skellefteå Kraft, copropietaria de BlaikenVind con otra empresa eléctrica, Fortum. “Deben ararse grandes extensiones de tierra [en invierno] y, además, deben transportarse grúas altas si es necesario cambiar piezas. Queremos evitar situaciones como estas. Por eso, es importante contar con un sistema que nos ayude a planificar nuestras operaciones de mantenimiento en la mayor medida posible”.