News
Nuevo catálogo principal
Ya puede obtenerse la versión inglesa del nuevo catálogo de rodamientos SKF. Está encuadernado en tapa dura y tiene más de 1.300 páginas, que incluyen todos los rodamientos estándar de SKF. En SKF.com/bearings existe una versión interactiva en formato PDF (tablas de productos) del catálogo. A esta edición se ha añadido información sobre:
Enlaces relacionados
Ya puede obtenerse la versión inglesa del nuevo catálogo de rodamientos SKF. Está encuadernado en tapa dura y tiene más de 1.300 páginas, que incluyen todos los rodamientos estándar de SKF. En SKF.com/bearings existe una versión interactiva en formato PDF (tablas de productos) del catálogo. A esta edición se ha añadido información sobre:
- Rodamientos Y
- Rodamientos de agujas
- Rodamientos SKF energéticamente eficientes (E2)
- Rodamientos de rodillos cilíndricos de alta capacidad
- Rodamientos SKF DryLube
- Rodamientos de bolas de polímero
- Rodamientos Y (rodamientos insertos) con tecnología de bloqueo SKF ConCentra
- Cálculo del ciclo de vida de la grasa en rodamientos rígidos de bolas obturados y protegidos y en rodamientos Y