Nuevos rodamientos de bolas Silent Series para husillos

Nuevos rodamientos de bolas Silent Series para husillos

Para dar respuesta a importantes problemas de fabricantes de husillos de máquinas herramienta lubricados con grasa, SKF ha desarrollado sus rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión Silent Series. Para los fabricantes, reducir al mínimo los niveles de ruido y vibraciones durante el funcionamiento es clave para mejorar la confianza en el rendimiento de sus husillos.

Las jaulas de los rodamientos en husillos de baja velocidad pueden producir ruidos de traqueteo durante la rotación. Es normal, pero dichos ruidos pueden ser tomados por equivocación como una señal de que el husillo o sus componentes tienen algún defecto. La SKF Silent Series posee una nueva e innovadora jaula de poliamida centrada en las bolas, que reduce al mínimo el traqueteo de la jaula durante la rotación. El funcionamiento silencioso del rodamiento incrementa la confianza del usuario final en la calidad de los husillos.

Contacto de venta

evolution@skf.com

Los rodamientos SKF Silent Series poseen un rango de tolerancia optimizado en el agujero y el diámetro exterior, lo que proporciona una mejor distribución de la carga por los rodamientos cuando van montados en juegos. Esto aumenta la eficacia del husillo y reduce el tiempo necesario durante los procesos de validación y prueba para seleccionar los rodamientos apropiados.

Con la aplicación SKF SuPB Data Manager, las especificaciones más importantes de los rodamientos se tienen a mano en teléfonos inteligentes y tabletas. El código de matriz de datos de paquetes y rodamientos puede escanearse fácilmente para recibir información del marcaje exacto en el rodamiento y de cuándo y dónde se fabricó.

Contenido relacionado