Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en Italiano.
Obiettivo eccellenza
Resumen
La AES è coinvolta in 76 progetti per la produzione a contratto di energia in 17 paesi, per un totale di 22.500 MW di potenza, il 50% circa dei quali prodotti da impianti alimentati a gas, mentre il 28% da impianti alimentati a carbone. La parte restante è generata per il 13% da centrali idroelettriche, per il 7% da impianti alimentati a nafta, per il 2% da centrali eoliche e per l’1% da biomasse. L’impianto AES di Cartagena, in Spagna, alimentato a gas, ha una durata prevista di 25 anni e, a pieno regime, è in grado di produrre 1.200 MW di potenza. Gli impianti gestiti dalla AES in otto paesi forniscono elettricità a più di 11 milioni di utenti.
Si usted está interesado en publicar el texto y las imágenes contenidas en este artículo, por favor, póngase en contacto con el Redactor Jefe a través de la dirección EVOLUTION@SKF.COM para obtener autorización. Usted está autorizado a citar, sin cargo alguno, cualquier parte de nuestros artículos, pero por favor mencione la fuente como Evolution, la revista de negocios y tecnología de SKF (WWW.SKF.COM). En caso de duda, contacte al Redactor Jefe.