Sellos de alto rendimiento para turbinas eólicas

Contacto de venta


Ingenieros de SKF han desarrollado una nueva generación de sellos –la gama HRS– específicamente para hacer frente a los desafíos de la industria de la energía eólica.

Los sellos HRS de poliuretano mecanizado pesan menos y ocupan menos espacio que los sellos laberínticos, una característica apreciada por los fabricantes de equipos que quieren maximizar la utilización del espacio y reducir al mínimo el peso de las góndolas de turbinas. Pueden obtenerse en tres diseños diferentes para adaptarse a diferentes aplicaciones.

Los sellos HRS se fabrican de poliuretano G-ECOPUR, un material resistente al ozono, a los rayos UV y al agua, que posee una excelente resistencia al desgaste en comparación con los materiales de caucho comúnmente utilizados. En las pruebas, el G-ECOPUR ha demostrado que es cinco veces más resistente a la abrasión que el elastómero que le sigue en la clasificación, una característica que se traduce en una mayor vida útil y un menor riesgo de fallos prematuros.

Contenido relacionado