SKF suministra unidades de rodamientos para cubos de rueda para el Cadillac STS-V

SKF ha logrado un contrato para suministrar unidades de rodamientos para cubos de rueda para las ruedas delanteras y traseras del nuevo Cadillac STS-V de 2006. SKF suministrará su unidad X-Tracker™, un nuevo diseño de rodamiento que ofrece mejores características de rendimiento, agarre en las curvas y estabilidad, demandadas por los vehículos de lujo de hoy en día.

Contenido relacionado

SKF ha logrado un contrato para suministrar unidades de rodamientos para cubos de rueda para las ruedas delanteras y traseras del nuevo Cadillac STS-V de 2006. SKF suministrará su unidad X-Tracker™, un nuevo diseño de rodamiento que ofrece mejores características de rendimiento, agarre en las curvas y estabilidad, demandadas por los vehículos de lujo de hoy en día.

La X-Tracker es una unidad de rodamiento para cubos de rueda asimétrica, compuesta por un rodamiento de dos hileras de bolas con contacto angular, en el que la hilera exterior tiene un diámetro mayor y posee más bolas que la interior. Este diseño único incrementa la capacidad de carga y la vida útil del rodamiento.