El pasado, el presente y el futuro

Madeleine de Laval
Redactora Jefe

 

Madeleine_editorial_new5-242x150

Ser consciente de la historia es fundamental para comprender no sólo el pasado sino también el presente y lo que puede traer el futuro. Ser consciente de nuestro propio desarrollo forma parte de ser humano y, sobre todo en el campo de la tecnología, es fácil seguir la generación de nuevas teorías y fases de innovación.

Este número de Evolution ofrece algunos buenos ejemplos de desarrollo en la tecnología de rodamientos. El desarrollo de cerámicas con técnicas de ingeniería surgió a raíz de la necesidad de construir motores eficientes para turbinas de gas. Hoy, este material altamente resistente se encuentra en muchas aplicaciones exigentes.

El conocimiento de la lubricación avanza a la par de la tecnología de rodamientos. En el transcurso de la historia de los motores diesel, la lubricación centralizada se ha sustituido por soluciones nuevas que ahorran aceite, costes de explotación y emisiones de CO2.

Una colaboración estrecha con distintas universidades de todo el mundo ayuda a SKF a detectar posibilidades futuras y llevar la tecnología de rodamientos a nuevas cotas. El Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas en Lyon, Francia, alberga la máquina de pruebas más grande y más sofisticada jamás construida para medir la fricción y el grosor de películas lubricantes en contactos giratorios sometidos a grandes cargas. Esta máquina, llamada Tribogyr, ayudará a determinar cómo podrán optimizarse los rodamientos para soportar mayores cargas con menos fricción.

 ¡Que disfruten de la lectura!

Madeleine de Laval
Redactora Jefe

 



Etiquetas:
Si usted está interesado en publicar el texto y las imágenes contenidas en este artículo, por favor, póngase en contacto con el Redactor Jefe a través de la dirección EVOLUTION@SKF.COM para obtener autorización. Usted está autorizado a citar, sin cargo alguno, cualquier parte de nuestros artículos, pero por favor mencione la fuente como Evolution, la revista de negocios y tecnología de SKF (WWW.SKF.COM). En caso de duda, contacte al Redactor Jefe.