Competencia en Ingeniería

Una nueva unidad de soporte para tambores que permite ahorrar energía

El ahorro energético y la reducción de los costes de fabricación son los objetivos de una nueva unidad de soporte desarrollada por SKF para tambores de lavadoras de carga frontal.

Contenido relacionado

Resumen

La unidad de soporte SKF para tambores de lavadoras de carga frontal simplifica de manera notoria el proceso de fabricación de este electrodoméstico, al mismo tiempo que incrementa su rendimiento. El diseño patentado del cuerpo polimérico, que combina rodamientos y retenes, puede adaptarse a lavadoras de diversos tamaños. Este producto ha sido desarrollado para reducir los costes de producción y permitir el ahorro de energía en los hogares de los usuarios.

Contacto de venta

Davide Martini, Davide.M.Martini@skf.com

En la industria de los electrodomésticos, los fabricantes están sometidos a una constante presión para reducir sus costes de producción y afrontar los incrementos de precio de los materiales. Al mismo tiempo, sus productos deben cumplir con los objetivos de mayor eficiencia energética para contribuir a la meta global de disminuir el consumo de energía y las emisiones de dióxido de carbono.

La unidad de soporte SKF para tambores es la última solución de SKF para la mejora del rendimiento y la fabricación de las lavadoras de carga frontal.

Un reto técnico
En las lavadoras modernas existen depósitos de plástico que contienen el agua de enjuague y soportan los tambores rotativos. Estos depósitos normalmente están moldeados sobre cubos de fundición de hierro o aluminio que sostienen los rodamientos y retenes. Un diseño con este enfoque obliga a los fabricantes a enfrentarse a varios retos. La sección moldeada entre el cubo y el depósito debe estar ajustada y fijada firmemente. Las costosas operaciones de mecanizado deben reducirse al máximo, y la geometría del cubo y el montaje de sus rodamientos debe ser lo más simple posible. Asimismo, también es necesario evitar las rotaciones del cubo dentro del depósito.

Para cumplir estos requisitos en las lavadoras de carga frontal y evitar algunos de los problemas que conllevan los soportes metálicos, SKF ha creado un cubo o unidad de soporte para tambores, fabricada exclusivamente a base de polímeros. El polímero es un material compacto, de peso ligero y anticorrosivo, que no precisa ningún mecanizado previo para su montaje final, y que simplifica y agiliza el proceso de sobremoldeado. Durante este proceso, esta pieza de polímero de SKF permite la integración de materiales, ofreciendo un acople excelente entre el depósito y el soporte. El diseño del soporte contribuye a la reducción del peso total y ofrece una solución compacta.

La unidad de soporte SKF para tambores consiste en una única unidad provista de rodamientos integrados, engrasados y obturados de por vida que, como ya hemos comentado, permiten reducir el número de operaciones de montaje y no exigen tareas de mecanizado adicionales. A pesar de su peso reducido en comparación con los mismos componentes fabricados en metal, esta unidad de soporte para tambores presenta una estructura muy robusta, compacta, y es de bajo mantenimiento. Como resultado, se consigue una reducción en los costes de fabricación, montaje y mano de obra, a la vez que los usuarios finales se benefician de un ahorro energético y un mayor rendimiento.

Muchas de las características de la unidad de soporte SKF para tambores están patentadas, incluyendo un dispositivo antideslizamiento que proporciona un ajuste adecuado del rodamiento, sin reducir el espacio interno. El ensamblaje de retenes radiales con muelle ha sido diseñado para ofrecer robustez y permitir un ajuste preciso. Además, un espaciador interno añade una mayor solidez a la estructura de la unidad y contribuye también a que la concentricidad y alineación del rodamiento sean precisas. La alineación automática de los rodamientos y retenes que ofrece este diseño proporciona una mayor precisión y contribuye a la reducción del consumo energético. Además, dicha unidad también está disponible en diferentes tamaños, puesto que su forma externa y sus dimensiones pueden personalizarse para satisfacer los requisitos de cualquier diseño de lavadora.

Calor y humedad
En el entorno de calor y humedad del ciclo de lavado, la unidad de soporte SKF para tambores ha sido diseñada para resistir las temperaturas de inyección del plástico y la corrosión. Un orificio de drenaje permite evacuar cualquier exceso de agua o humedad que pueda darse en el depósito. La unidad, así como la disposición de sus rodamientos, también han sido diseñadas para ofrecer un funcionamiento fluido incluso en la fase de centrifugado, en la que se alcanzan velocidades de 1.500 r/min y se producen desequilibrios al desplazarse la colada por el tambor. Al equipar la unidad de soporte de tambor con retenes SKF de baja fricción y rodamientos rígidos de bolas energéticamente eficientes, la fricción se reduce aún más y se obtienen importantes ahorros energéticos adicionales.

Esta unidad de SKF con obturaciones SKF cuenta con un excelente nivel de resistencia al agua y a las fibras, convirtiéndose así en la solución ideal para esta aplicación. El agua, junto con las fibras residuales del lavado, son los principales factores que reducen la vida útil de las piezas mecánicas de una lavadora.

SKF ha participado activamente en el desarrollo de lavadoras desde hace muchos años. La unidad de soporte SKF para tambores de lavadoras de carga frontal combina un exitoso sistema equivalente para lavadoras de carga superior con rodamientos y retenes diseñados a medida, crucetas de hierro fundido y unidades de rodamiento compactas para cubos. Todas estas innovaciones han contribuido a aumentar el ahorro energético y han mejorado el rendimiento de las lavadoras. Puesto que se trata de una solución robusta y fiable, la unidad de soporte SKF para tambores contribuye a que la producción de este electrodoméstico tan laborioso sea más rentable.