WWF

WWF felicita al personal de SKF

Enlaces relacionados

WWF

En el marco de los galardones internos anuales de SKF, los SKF Excellence Awards, dos de los proyectos fueron seleccionados para recibir los SKF Climate Savers Awards que entregó WWF en mayo de 2014.

En el primer caso, en menos de un año SKF India ha reducido en casi 1.800 toneladas las emisiones de CO2 relacionadas con sus actividades de producción, consiguiendo, a la vez, unos ahorros anuales de casi un millón de euros. Para ello se realizaron planes de conservación de la energía, se empleó biomasa y energía hidráulica, y se instalaron paneles fotovoltaicos en el tejado de la fábrica.

El segundo proyecto es de 2013 y, en él, SKF presentó un sistema energéticamente eficiente de motor de imanes permanentes de alta velocidad para instalaciones de aguas residuales que puede reducir el consumo de energía en hasta el 40%. Se utilizó un soplante de 350 kW que puede proporcionar unos ahorros anuales de 500.000 kWh, lo cual equivale a una reducción de 375 toneladas en las emisiones de CO2 (ver Evolution # 2/2014).

Contenido relacionado