Äkta vara

The real thing1

Désolé, cet article est seulement disponible en Svenska.

RÉsumÉ

Kampen mot kopior

För SKF och andra företag med varumärken som bygger på produkter av hög kvalitet, är falska kopior ett allvarligt hot. SKF vidtar åtgärder för att skydda sina kunder mot att luras av förfalskare.
Ett vanligt missförstånd är att falska lager bara förekommer i Asien, eller att falska lager säljs till mycket lägre pris än äkta komponenter. Sanningen är att falska lager oftast säljs till samma pris som äkta vara, och att de förekommer i alla länder – utan undantag.
Än värre blir situationen av att alla kunder inte är så noga med var de köper sina SKF-lager. Säljaren kan hävda att märket är SKF och leverera en förpackning som ser betryggande ut. Resultatet är att kunden luras att betala ett mycket högre pris för produkten än vad den faktiskt betingar.
Den viktigaste faktorn i kampen mot förfalskningar är att öka användarnas medvetenhet om risken att råka ut för falska varor. Kostnaden för att återkalla maskiner där falska produkter kan ha monterats är hög. Om produkten är monterad i en kritisk tillämpning kan det finnas risk för allvarliga skador och i värsta fall livsfara.
Det bästa sättet att säkerställa att man får äkta lager är att bara köpa hos SKFs auktoriserade distributörer.
SKF använder en speciell märkning för att förebygga förfalskning. Märkningen gör att utbildad SKF-personal snabbt kan identifiera en falsk kopia ute i fält.
SKF samarbetar också aktivt med lokala juridiska myndigheter för att komma till rätta med illegal verksamhet. Med hjälp av SKF har polisen genomfört husrannsakningar och konfiskerat gods på olika marknader. SKF hjälper även tullen i dess arbete med att hejda falska varor vid gränsen.
Kunder som misstänker att de har fått leveranser av falska SKF-produkter rekommenderas kontakta SKF med information om när och var produkterna har köpts.

L‘utilisation à des fins de reproduction du texte ou des photos de cet article en ligne est soumise à l‘approbation de la rédactrice en chef (EVOLUTION@SKF.COM). Il est possible de citer gratuitement des passages des articles, mais mentionnez la source Evolution, le magazine des affaires et techniques de SKF (WWW.SKF.COM). En cas d‘incertitude, contactez la rédactrice en chef.