Au quotidien

Peu de gens savent combien il y a de roulements dans une habitation moderne. En comptant les jouets des enfants, les appareils électroménagers, les véhicules de transport, les équipements audiovisuels, etc., on réalise le nombre d’applications de roulements à l’intérieur et à l’extérieur. Dans la plupart des cas, en tant que consommateurs, on s’attend à ce que ces roulements aient une longue durée de vie et ne réclament que peu ou pas de maintenance.

Sur le même sujet

Peu de gens savent combien il y a de roulements dans une habitation moderne. En comptant les jouets des enfants, les appareils électroménagers, les véhicules de transport, les équipements audiovisuels, etc., on réalise le nombre d’applications de roulements à l’intérieur et à l’extérieur. Dans la plupart des cas, en tant que consommateurs, on s’attend à ce que ces roulements aient une longue durée de vie et ne réclament que peu ou pas de maintenance.

Deux applications de la vie de tous les jours sont les appareils électroménagers. Le fabricant turc d’électroménager Arçelik vend aux consommateurs 7,9 millions de produits par an et a remporté d’innombrables prix internationaux pour son innovation, sa technologie de pointe et son design. Le français Rosinox fabrique des cuisines d’avant-garde que l’on ne trouve pas chez n’importe qui, ce sont les grands chefs qui s’en servent principalement. Ces sociétés ont suivi deux chemins différents dans le même secteur.

Disposant d’une abondance d’informations, les consommateurs prudents peuvent chercher le produit qui sied à leur bourse, à leurs exigences de qualité ou à leur image. Par moments, ils vont plus loin, imposant parfois aux entreprises ce qu’elles doivent produire pour eux – phénomène baptisé « innovation par les utilisateurs pilotes ». Les véhicules sont parfois des symboles de prestige. En Inde, Bajaj Auto a délaissé les scooters pour les motos après avoir constaté que les goûts des consommateurs avaient changé. Toutefois, cette évolution ne signifie pas que les scooters sont passés de mode. Cette année, le célèbre Vespa italien fête ses 60 ans d’indéfectible popularité.

Voici quelques-uns des sujets abordés dans ce numéro d’Evolution. Bonne lecture ! Au fait, le nombre de roulements dans une habitation moyenne est d’environ 150.