Other

Le développement durable au cœur des efforts

Pour la 13e année consécutive, le Groupe SKF a été sélectionné pour figurer dans le Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) et servir de repère pan-européen en matière de développement durable pour le secteur de l’ingénierie industrielle. En outre, pour la 12e année consécutive, le FTSE Group confirme que SKF satisfait à tous les critères requis pour figurer dans l’indice FTSE4 Good Index Series. « Le développement durable est une cause...
Continuer la lecture...
Rizhao Steel

Un rendement en acier

Face au ralentissement économique et à la baisse de la demande d’acier qui s’est ensuivie en Chine, l’industrie sidérurgique du...

Bilan positif

Le portefeuille SKF BeyondZero est la réponse de SKF aux défis de demain. Aujourd’hui, l’inquiétude et les contraintes mondiales liées à...

solar solutions

La traque du soleil

L’essor sans précédent du marché mondial de l’énergie solaire a fait naître les deux défis jumelés que sont la quête...

Dallara

Vitesse de pointe

On a dit de Dallara Automobili que c’est le constructeur de voitures de course le plus couronné de succès des...

Roller bearing

Processus de détérioration due aux indentations sur les pistes des roulements

Les marques d’indentation sur les pistes des roulements sont une cause bien connue de détérioration de la surface entraînant une...

rolling-bearings-2

Réunion des comités TC 4 roulements et GPS TC 213

Dès publication de la nouvelle version de la norme ISO 492, les tolérances dimensionnelles des roulements et les systèmes ISO...

The Orion Nebula  Photo: NASA and ESA

Une sombre mission

Au pôle Sud, un télescope aide les scientifiques à résoudre l’un des grands mystères du cosmos. Attachez vos ceintures car ce...

PHOTO: TC LIN/FLICKR/GETTY IMAGES

La technologie Stop & Start appliquée aux deux-roues

Le marché mondial des motos, scooters et cyclomoteurs devrait passer la barre des 75 millions d’unités d’ici 2015. La demande...

Bearings and related products are used as critical components in all kinds of machinery, including in aircraft. Counterfeit goods lack quality controls and therefore pose a serious public safety risk.

Le vrai du faux

SKF s'investit énormément pour lutter contre le fléau mondial qu’est la contrefaçon des roulements. L'objectif principal est de garantir la...