Research and theory
L’auto s’automatise
La conduite assistée par ordinateur est en passe de changer notre vision de la circulation routière.
Négocier au volant d’une voiture ou d’un camion les virages d’une route sinueuse peut paraître, de prime abord, une tâche facile. Il suffit de prendre note de la position du véhicule sur la voie et de tourner le volant pour qu’il reste bien au milieu. En réalité, le processus est beaucoup plus compliqué : le...
Continuer la lecture...
Lecture de pointe
La maison d’édition Wiley vient de publier le nouveau livre de Piet Lugt du Centre d’ingénierie et de recherche SKF....
Vitesse de pointe
On a dit de Dallara Automobili que c’est le constructeur de voitures de course le plus couronné de succès des...
Expansion dans le monde entier
SKF continue de renforcer sa présence aux quatre coins de la planète. Quelques exemples : Brésil SKF a annoncé, le 24 octobre...