Transportation & logistics

L’auto s’automatise

Photo: Getty Images
La conduite assistée par ordinateur est en passe de changer notre vision de la circulation routière. Négocier au volant d’une voiture ou d’un camion les virages d’une route sinueuse peut paraître, de prime abord, une tâche facile. Il suffit de prendre note de la position du véhicule sur la voie et de tourner le volant pour qu’il reste bien au milieu. En réalité, le processus est beaucoup plus compliqué : le...
Continuer la lecture...

Bilan positif

Le portefeuille SKF BeyondZero est la réponse de SKF aux défis de demain. Aujourd’hui, l’inquiétude et les contraintes mondiales liées à...

Friends Arena

Au gré de la météo

Le plus récent des plus grands toits rétractables au monde se trouve en Suède. Le premier toit rétractable d’un stade a...

Un client satisfait

Bombardier Transportation a décerné au Groupe SKF le Prix du fournisseur durable pour l’intégration de la responsabilité sociale des entreprises...

volvo

Ouverture sur les économies d’énergie

Le sifflement familier à l’ouverture et à la fermeture des portes du bus pourrait bientôt n’être plus qu’un lointain souvenir....

SKF's Marine Industry Service Centre.

Un Centre de compétences Marine ouvre à Rotterdam

SKF est en train de constituer un réseau mondial de centres experts en technologie et services spécialisés pour fournir au...

RMS Goethe

En roue libre

Le Goethe vogue sur le Rhin depuis près d’un siècle. Au cours de son existence, il a connu les paillettes,...

Bearings and related products are used as critical components in all kinds of machinery, including in aircraft. Counterfeit goods lack quality controls and therefore pose a serious public safety risk.

Le vrai du faux

SKF s'investit énormément pour lutter contre le fléau mondial qu’est la contrefaçon des roulements. L'objectif principal est de garantir la...

HI_102164485

Maintenance sous surveillance

Une nouvelle approche de la maintenance a permis à la compagnie maritime norvégienne Tide Sjø d’améliorer la fiabilité et de...

HI_image6tag

La maintenance conditionnelle appliquée à l’industrie ferroviaire

Pour les opérateurs ferroviaires, accroître la fiabilité et la sécurité fait partie des préoccupations constantes, auxquelles s’ajoute le souhait de...