L’endurance à l’épreuve

Dakar
Chaque année, pilotes et motards soumettent leur véhicule et leur personne à extrêmement rude épreuve au cours du Dakar. En 1977, le Français Thierry Sabine s’égare en moto pendant le rallye Abidjan-Nice et est secouru dans le désert de Libye. Transformé par son expérience dans ce paysage de sable, il rentre en France et crée le rallye Paris-Dakar l’année suivante. Cette course de 10 000 km attire 170 motards et pilotes...
Continuer la lecture...
Photo: Getty Images

L’auto s’automatise

La conduite assistée par ordinateur est en passe de changer notre vision de la circulation routière. Négocier au volant d’une voiture...

Bilan positif

Le portefeuille SKF BeyondZero est la réponse de SKF aux défis de demain. Aujourd’hui, l’inquiétude et les contraintes mondiales liées à...

The Orion Nebula  Photo: NASA and ESA

Une sombre mission

Au pôle Sud, un télescope aide les scientifiques à résoudre l’un des grands mystères du cosmos. Attachez vos ceintures car ce...

Bearings and related products are used as critical components in all kinds of machinery, including in aircraft. Counterfeit goods lack quality controls and therefore pose a serious public safety risk.

Le vrai du faux

SKF s'investit énormément pour lutter contre le fléau mondial qu’est la contrefaçon des roulements. L'objectif principal est de garantir la...