Industrie

Expansion dans le monde entier

 

Sur le même sujet

 

SKF continue de renforcer sa présence aux quatre coins de la planète. Quelques exemples :

Brésil
SKF a annoncé, le 24 octobre 2011, l’ouverture de la dernière extension de son usine de Cajamar, au Brésil, laquelle produit le roulement de roue intégré de deuxième génération (HBU2) avec ABS (d’ici 2014, toutes les voitures fabriquées au Brésil devront être équipées de systèmes ABS).

« C’est un domaine clé dans notre stratégie visant à rapprocher de nos clients nos activités de production, explique Tryggve Sthen, Président de la business area SKF Automobile. Grâce à cette extension majeure, nous serons en mesure d’accompagner l’évolution de ce marché automobile en offrant aux clients une grande réactivité. »

La technologie HBU2 de SKF est très répandue en Europe, aux États-Unis et en Asie et représente la toute dernière technologie de roulements de roue produite au Brésil. Outre la sécurité renforcée grâce à l’ABS intégré, le HBU2 permet des économies de carburant et une diminution des émissions de C02 grâce à un poids et un frottement réduits.

Chine
SKF vient d’inaugurer sa deuxième usine de roulements à Dalian, dans le nord-est du pays. Celle-ci produit des roulements de moyenne dimension, en complément de la gamme de roulements de grande dimension fabriqués dans l’usine ouverte en 200. Les roulements industriels en provenance de ces usines sont destinés à des clients issus de secteurs variés : moteurs électriques, transmissions industrielles, métallurgie, industrie minière, minéralurgie et ciment, véhicules tout-terrain, pâte et papier, énergies renouvelables.

« La Chine est un marché très important pour le Groupe SKF, commente le PDG de SKF, Tom Johnstone. Notre investissement global pour les deux usines de Dalian se situera autour de 160 millions d’euros et soutiendra activement notre excellente progression sur le marché industriel. Cette usine sera dotée de la technologie la plus récente, ce qui, combiné à notre nouveau Centre technique mondial ouvert en Chine, devrait nous permettre de développer de nouveaux produits plus rapidement et d’accompagner l’évolution technologique à long terme de l’industrie chinoise. »

Installé dans la zone de développement économique et technologique de Dalian, SKF Dalian compte deux usines qui emploient plus de 800 salariés.

Inde
En décembre 2011, SKF a inauguré son Centre technique mondial Inde (GTCI) à Bengaluru (Bangalore). « L’Inde et l’Asie du Sud-Est sont des marchés primordiaux pour SKF, rappelle Tom Johnstone, PDG de SKF. L’ouverture de ce centre renforce notre volonté d’assister nos clients sur ces marchés en plein essor en leur facilitant l’accès aux développements technologiques. Ceci nous permettra de mettre au point des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques. »

Le nouveau centre absorbera le Centre de tests mondial ouvert en 2009 et le Centre de développement des applications inauguré en 2004. Tous les deux sont implantés à Bengaluru.

« Rapprocher de nos clients le développement nous permet de répondre à leurs besoins plus rapidement et plus efficacement », estime Alan Begg, Premier Vice-Président, Développement Technologique chez SKF.

Le GTCI, qui représente un investissement de 8,5 millions d’euros, emploiera environ 400 ingénieurs spécialisés dans le développement de produits, l’analyse des métaux, des produits chimiques et des performances de roulements.