Désolé, cet article est seulement disponible en English.
Nonstop crushing
RÉsumÉ
The Somincor mine began production in 1989 and has about 1,000 employees. In 2008 it posted total sales of $470 million and operating earnings of $275 million. In 2008, it mined 2.4 million metric tons (2.7 million US tons)of ore. From this ore, Somincor produced 89,000 metric tons of copper, 22,600 metric tons of zinc and 927,000 ounces of silver. The 2009 target is to mine 3 million metric tons of ore.
L‘utilisation à des fins de reproduction du texte ou des photos de cet article en ligne est soumise à l‘approbation de la rédactrice en chef (EVOLUTION@SKF.COM). Il est possible de citer gratuitement des passages des articles, mais mentionnez la source Evolution, le magazine des affaires et techniques de SKF (WWW.SKF.COM). En cas d‘incertitude, contactez la rédactrice en chef.