Så kom kineseriet till Europa

Désolé, cet article est seulement disponible en Svenska.



Mots-clés:

RÉsumÉ

Gösta Öborn, antikvarie och PR-chef vid Göteborgs stadsmuseum, berättar hur 1700-talets handel med Kina förändrade överklassens levnadssätt i Europa: – De rika människorna fick silke och nya kläder, och de kunde visa sitt porslin och sina möbler. Många kinesiska importvaror från 1700-talet finns i muséets permanenta samlingar. Ett av de mest extrema exemplen på dåtidens Kina-fascination kan beskådas i form av Kina slott på Drottningholm väster om Stockholm. Slottet var en gåva från kung Adolf Fredrik till hans drottning Lovisa Ulrika. Byggnaden är fylld med porslin och möbler från Kina, och helt igenom dekorerad med kinesiska detaljer. Brighton-paviljongen i Storbritannien, beställd av kung George IV, är ett annat exempel på européernas stora intresse för Fjärran Östern och 1700-talets idealiserade syn på Kina som ett Utopia.
L‘utilisation à des fins de reproduction du texte ou des photos de cet article en ligne est soumise à l‘approbation de la rédactrice en chef (EVOLUTION@SKF.COM). Il est possible de citer gratuitement des passages des articles, mais mentionnez la source Evolution, le magazine des affaires et techniques de SKF (WWW.SKF.COM). En cas d‘incertitude, contactez la rédactrice en chef.