L’usine de papier Smurfit Kappa

SMURFIT Kappa se modernise

Pour réduire les arrêts non planifiés, l’usine de papier Smurfit Kappa à Piteå, en Suède, vient d’adopter le nouveau système en ligne nouvelle génération SKF Multilog IMx-8. Ce système effectue des mesures en temps réel et émet une alarme au moindre dysfonctionnement pour un meilleur contrôle de l’état des machines. Outre le niveau vibratoire, il peut également surveiller d’autres paramètres de process, comme la pression et la température, pour fournir un bilan détaillé de l’état de la machine.

Système en ligne SKF Multilog IMx-8

Système en ligne SKF Multilog IMx-8.

Contact commercial

evolution@skf.com

Smurfit Kappa à Piteå est la plus grande usine de papier kraft en Europe. Elle produit chaque année 700 000 tonnes de kraft, un papier utilisé pour fabriquer du carton ondulé de haute qualité.

« Chez Smurfit Kappa Piteå, nous sommes impatients d’utiliser ce nouveau système qui nous permettra d’automatiser l’analyse de l’état des machines, aujourd’hui effectuée manuellement, explique Jonas Snäll, ingénieur maintenance de l’usine. C’est une solution qui s’intègre parfaitement dans notre démarche digitale. »

Sur le même sujet