Une coopération en béton

Sur le même sujet

Résumé

La solution SKF
Les roulements équipant les ventilateurs d’extraction de l’installation de broyage de Holcim Slovensko ont été modifiés pour améliorer leur efficacité. Le montage du palier libre incorpore désormais un roulement à rouleaux toroïdaux CARB® et des paliers à semelle SNL munis de graisseurs automatiques mono-points SKF System 24. L’alignement de l’arbre a été effectué à l’aide de l’outil SKF TMEA1 qui permet un alignement très précis.
D’autres roulements CARB ont été montés pour les paliers libres des ventilateurs d’extraction du four principal de la cimenterie.
La modification du montage a permis de faire passer la durée de vie des roulements avant remplacement de moins d’un an à plus de 30 mois. « Holcim Slovensko fait depuis des économies importantes, estime Stanislava Koleničová, directrice générale de SKF Slovensko. Il n’est plus nécessaire d’arrêter aussi souvent la production. »

Gratte-ciel, ponts, routes et barrages sont en béton, le matériau de construction le plus utilisé du monde. Les roulements sont indispensables pour fabriquer son composant principal, le ciment.

Remplacer des roulements dans un four produisant 3 500 tonnes de ciment par jour semble être une activité mineure. Mais sachant que l’arrêt de l’installation de broyage ou du four dû à la défaillance d’un roulement peut coûter plusieurs jours de production, la maintenance des roulements prend toute son importance.

Implantée à Rohožník, à une quarantaine de kilomètres au sud de Bratislava, en Slovaquie, la cimenterie ultramoderne de Holcim Slovensko bénéficie depuis mai 2003 d’un contrat de maintenance prédictive signé avec trois partenaires : DG Servis Stupava (DGSS), Slovenská Ložisková Spolcnost (SLS) et SKF Slovensko. Le but du programme est d’assurer un fonctionnement sûr des roulements des installations, de prévoir leur changement éventuel et de les livrer en « juste-à-temps ».

Filiale du groupe suisse Holcim, Holcim Slovensko est le premier producteur de matériaux de construction de Slovaquie. Sa cimenterie de Rohožník a été construite en 1971 quand la Slovaquie faisait encore partie de la Tchécoslovaquie. Sa ligne de production est considérée comme l’une des plus modernes d’Europe centrale depuis que le four rotatif a fait l’objet d’une rénovation qui s’est achevée en septembre 2004. Le Premier ministre slovaque Mikulas Dzurinda et de nombreux dignitaires nationaux et locaux ont honoré la cérémonie d’inauguration de leur présence.

Fondée en 1992, l’entreprise SLF est le distributeur local agréé SKF. Son service technique fournit une assistance de pointe pour les roulements et d’autres prestations du même ordre. Selon les termes du contrat, elle est responsable des livraisons en juste-à-temps des roulements et accessoires annexes à Holcim Slovensko.

« Rien ne paraît plus simple que de gérer un stock de roulements, souligne Adrián Šramko, directeur de SLS. Mais, en fait, c’est une activité qui exige des compétences. Si votre en-cours est trop important ou si vous n’entreposez pas les bons produits, les coûts liés au fond de roulement coulent l’entreprise. Si le stock est insuffisant, vous perdez des clients et vous faites faillite. »

Distributeur agréé de SKF Reliability Systems, DGSS s’occupe de la maintenance prédictive des équipements de Holcim Slovensko. « Nous utilisons plusieurs méthodes pour déterminer l’état des équipements en cours de fonctionnement, explique son PDG Michal Štoffa. La principale, c’est la mesure et l’analyse des vibrations. En mesurant très précisément et à intervalles réguliers les vibrations, nous pouvons déceler des tendances. L’analyse des tendances et l’analyse spectrale des vibrations exposent d’éventuels dysfonctionnements avant qu’ils n’aient de graves conséquences, et nous pouvons déterminer comment l’état de la machine va évoluer. »

Dans le cadre du contrat signé avec Holcim Sloven­sko, SKF Slovensko fournit le savoir-faire SKF, l’assistance technique, la formation et les services correspondants. « C’est une initiative novatrice, estime Stanislava Koleničová, directrice générale. La coopération et un bon travail d’équipe sont indispensables à sa réussite. Chaque partie apporte ses propres compétences et tout le monde tire profit des résultats obtenus. »

Et de citer deux cas qui montrent les bénéfices retirés par le cimentier du contrat signé. Le premier porte sur un ventilateur de l’installation de broyage des matières premières. L’analyse des vibrations montrait que l’accumulation irrégulière de poussières sur les pales du ventilateur entraînait des vibrations, endommageant les roulements à rotule sur rouleaux qui supportaient l’arbre. DGSS a alerté Holcim Slovensko et SKF a remplacé les roulements endommagés pendant que le cimentier examinait le problème de déséquilibre du ventilateur. Les roulements ont du coup été modifiés pour améliorer leur efficacité.

Le second cas concernait deux ventilateurs d’extraction du four principal. Là aussi, la modification des roulements a permis de faire passer la durée de service des roulements avant remplacement de moins d’un an à plus de 30 mois. « Les ventilateurs d’aspiration sont les points faibles du four principal, précise Peter Škarupa, chef de projet à la cimenterie de Rohožník. S’ils cessent de fonctionner, toute la production s’arrête. Les ventilateurs d’extraction de l’installation de broyage sont tout aussi vitaux car ils travaillent en tandem avec les premiers. En cas de panne sérieuse, il faut en moyenne quatre jours pour tout remettre en marche. Vous pouvez imaginer les conséquences pour une cimenterie qui produit 3 500 tonnes par jour. »

Ján Výleta, responsable de la maintenance mécanique centrale de Holcim Slovensko, a noté deux avantages principaux au contrat : la réduction notable des coûts de maintenance et des pertes de production dues à la défaillance des roulements. « En remplaçant les anciens roulements par ceux, de qualité, de SKF, nous avons doublé, voire triplé, leur durée de service. Les prestations de DGSS, SLS et SKF sont fournies 24 heures sur 24, sept jours sur sept et nous apprécions leur réactivité immédiate à notre moindre demande. L’existence d’un stock de roulements stratégiques permettant d’intervenir immédiatement en cas de problème est l’un des principaux avantages de ce contrat. »

Ce contrat de maintenance préventive est l’un des premiers signés par l’une des filiales du groupe Holcim. « Le groupe se tient au courant de son évolution, indique Stanislava Koleničová, directrice générale de SKF Slovensko. Il n’est pas impossible que ses filiales en Hongrie et en République tchèque adoptent le même type d’accord. »


Il Lingotto

Le béton est un matériau de construction fabuleux comme l’illustre l’ancienne usine Fiat construite par l’ingénieur Giacomo Mattè Trucco à Turin entre 1914 et 1920. L’un des complexes industriels italiens les plus sophistiqués de cette époque, il est encore aujourd’hui un témoignage des étonnantes aptitudes du béton.

Aujourd’hui, ce site de 126 000 m² ne remplit plus sa mission première et a été intégré au patrimoine industriel.


Holcim Slovensko

Holcim Slovensko qui emploie 700 salariés est une filiale du groupe suisse Holcim, l’un des premiers fournisseurs mondiaux de ciment, béton, granulats et services liés à la construction. La construction de sa cimenterie de Rohožník a commencé en 1971. À son achèvement, elle était l’une des plus modernes de l’ancien bloc de l’Est. Aujourd’hui, la Slovaquie est un État indépendant et le site de Rohožník, qui a profité de l’injection de capitaux suisses et de technologie occidentale, est considéré comme l’un des plus modernes d’Europe centrale.