A scuola con la SKF – Risorse competenti alla base del successo

Una conoscenza completa dei cuscinetti, delle loro caratteristiche e delle prestazioni che possono erogare, allo scopo di ricavare il massimo vantaggio con un sensibile risparmio sui costi complessivi nelle diverse applicazioni, è quello che la SKF offre con una serie di corsi di formazione intensive e personalizzati. Questi corsi sono destinati a tutti coloro che lavorano quotidianamente con i cuscinetti “confezionati” su misura per il Cliente in base alle specifiche esigenze. Un esempio per tutti può essere il corso specialistico sviluppato con la Società VAI Pomini S.r.l.

Il corso è stato caratterizzato da una parte introduttiva sulla storia della SKF, con notizie sugli sviluppi tecnologici e sulle attuali strategie, nonché da due giornate impegnative durante le quali, partendo da argomenti di carattere generale sui cuscinetti volventi – in un crescendo di approfondimenti tecnici – si è passati a trattare informazioni più specifiche sulle soluzioni applicative adottate nei campi dei riduttori e dei laminatoi. Si è anche completata un’ampia trattazione sulla lubrificazione e sulle tecniche per la determinazione delle cause di danneggiamento dei cuscinetti.

L’organizzazione del corso ed i suoi contenuti sono il risultato del lavoro congiunto dell’Ingegneria dell’Applicazione SKF e della Direzione Ingegneria Laminatoi della VAI Pomini. Anche la Direzione Risorse Umane della VAI Pomini, ha svolto una parte attiva in questo progetto, dimostrandosi particolarmente attenta allo sviluppo ed alla crescita delle proprie risorse. Il corso è stato quindi personalizzato in modo da risultare un percorso focalizzato sui cuscinetti volventi, dalla scelta e dimensionamento fino alla valutazione della corretta entità del precarico (qualora il tipo di montaggio lo preveda). Nel corso delle due giornate è stata anche affrontata la ricerca di soluzioni specifiche per ciascuna macchina. È quindi facile comprendere come possa essere produttivo investire in suddette attività all’interno dei programmi di sviluppo del personale, nei confronti dei quali aziende come la VAI Pomini sono molto attente giacché consentono alle risorse di accrescere e approfondire il bagaglio delle proprie conoscenze.

La crescita delle competenze individuali e la valorizzazione dell’imprenditorialità del singolo e dello spirito di squadra sono alla base dei continui successi dell’azienda appartenente al Gruppo VA-TECH. La VAI Pomini deve il proprio successo alla raggiunta armonia tra la ricca eredità trasmessa da generazioni di disegnatori e progettisti meccanici e la flessibilità delle moderne competenze tecniche e commerciali.

La VAI Pomini, inoltre, reputa le risorse umane e lo sviluppo della loro professionalità, un indispensabile fattore strategico di successo e di vantaggio competitivo.

Da un’attenta analisi dei risultati estrapolati dai questionari di reazione distribuiti a tutti i partecipanti a corso concluso (come è solita fare la SKF al fine di percepire una prima valutazione dell’attività svolta) è emerso come i partecipanti siano stati molto soddisfatti dal suddetto corso nella sua interezza e, nello specifico, dal livello tecnico e dalla chiarezza espositiva dei relatori, adoperatisi al fine di renderlo interattivo, lasciando spazio a domande e ad eventuali richieste di approfondimento.

Proprio la decisione di dedicare una considerevole quantità di tempo alle domande ha permesso di raggiungere l’obbiettivo del corso, cioè accrescere il più possibile il trasferimento di informazioni reciproche. La soddisfazione espresso dai partecipanti ci permette di concludere che questo tipo di attività è di elevato interesse e pone le basi per instaurare un rapporto duraturo con i Clienti, finalizzato non solo sulla pura vendita dei cuscinetti, ma anche alla diffusione del know-how applicativo SKF: To equip the world with SKF knowledge.



Etichette:
Se siete interessati all'utilizzo di testo e immagini contenuti in questo articolo per pubblicarli, vi preghiamo di chiedere l'approvazione del Redattore capo all'indirizzo e-mail EVOLUTION@SKF.COM. Potete liberamente e gratuitamente citare i nostri articoli, ma vi preghiamo di indicarne la fonte come Evolution - la rivista di business e tecnologia della SKF WWW.SKF.COM) In caso di dubbi, contattare il Redattore capo.